This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 芯片的传输功率调试问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1582636/cc1125-the-issue-of-transmission-power-debugging-for-the-cc1125-chip

部件号:CC1125


尊敬的专家:

问题 1:

当我初始化 CC1125 时、我发现、即使功率默认设置为 0dB、频谱分析仪上的实际测试似乎仍在 15dB 左右。 寄存器配置和配置方法如下:

 

问题 2:

当我对功率和频率进行修改时、频率修改工作正常、但功率修改未生效。 修改电源的方法如下:

 

此致、
Forrest