This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:对于 Tetra 通信 IC 或模块解决方案、我推荐 TI's. 谢谢你。 似乎建议将 cc1125 用于此类应用程序较长的 Tim

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1584337/cc1125-for-tetra-communication-ic-or-module-solutions-i-would-recommend-ti-s-thank-you-it-seems-that-cc1125-was-recommended-for-this-kind-of-application-a-long-tim

部件号: CC1125

对于利乐通信 IC 或模块解决方案、我推荐使用 TI 的。 谢谢你。

似乎很久以前就建议将 cc1125 用于此类应用程序。 但现在推荐的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要收发器还是 SoC 适用? 我们最新的产品(在编写本文档时)是 SoC、CC131x 和 CC135x 系列。

    否则、CC1125 仍然是此应用的不错选择。

    此致、

    Zack