This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3:周期性 TX 期间的射频传输时序对齐和频率漂移

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1582486/cc1311p3-cc1311p3-rf-transmission-timing-alignment-and-frequency-drift-during-periodic-tx

器件型号: CC1311P3

我正在使用 CC1311P3 并使用 rfUARTBridge 示例作为基础。
在我的应用中、每个接收一次 UART 数据(54 字节) 27.5ms 、并且每个数据包都需要以相同的速率通过射频传输。

以下是当前设置:

  1. 从 UART 接收到的数据存储在循环缓冲器中。

  2. 每个循环缓冲区索引都映射到 TX_ADV 命令数据包缓冲区。

  3. 对于每次传输、我都会使用RF_postCmd()和发布新的 TX 命令 触发器类型=现在

因此、每个新的 UART 数据包都会使用其自己的缓冲区索引触发一个新的射频传输命令

我想 对齐射频前端开/关时序 与每个传输窗口完全匹配、即知道射频前端实际开始和停止传输的时间。
由于我正在发布带有触发器类型的命令NOW、因此我不确定 射频内核在内部执行时 与我的 POST 调用相对的命令。

我想:

  • 控制或监测前端 (PA) 在每个 TX 窗口中何时处于活动状态。 (前端 PA 设置时间以纳秒为单位)。  

  • 保持 27.5ms 间隔、而不缺少时序要求。

    我们偶尔会观察到 频率漂移 静电放电。
    为了纠正这个问题、我们尝试了 定期发布 FS 命令 以重新校准合成器。
    但是、我们希望确保这不会影响我们的严格时序(27.5ms 周期)。

    • 最佳方法是什么 同步或检测 RF_postCmd()与触发器类型一起使用时每个 TX 窗口的确切开始/结束NOW

    • 我们应该如何管理 频率漂移 (FS 命令)而不违反 27.5ms 传输周期?

    • 是否有建议的方法 打开/关闭射频前端 与每个 TX 命令同步?

      谢谢、
      专题 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自射频内核的信号输出旨在控制外部 PA/LNA、因此当器件处于 TX (PA、CPE_GPO1) 或 RX (LNA、CPE_GPO0) 时、这些信号将置为有效。

    如何输出这些信号此处进行了说明:

    将射频内核信号路由到物理引脚—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南 7.30.00 文档

    请注意、您不应绕过这些信号 (CPE_GPO0 应路由到 RFC_GPO0、RAT_GPO0 应路由到 RFC_GPO3)、因为这些信号在 ti_drivers_config.c 的 rfDriverCallbackAntennaSwitching 函数中使用

    当我对您的应用一无所知(您将 TRIG_NOW 用于 TX)时、很难回答如何处理 CMD_FS 的时序。

    如果您在 TX 之间将无线电置于待机状态、则无线电将在每个 TX 之前(退出待机模式时)自动运行新的 CMD_FS、即使您没有从应用程序中执行 CMD_FS 也是如此。

    如果未处于待机状态、可考虑在 TX 完成后立即执行 CMD_FS、因此会在下次运行 CMD_PROP_TX 时对其进行校准。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siri 、我们将尝试上述建议、并告知您反馈意见。  

    谢谢、

    专题 B