This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用低于 1GHz 的开发板时填写距离估算表

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1583127/cc1352p7-filling-the-range-estimation-table-when-using-development-board-sub-1ghz

器件型号: CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC-ANTENNA-DK2

尊敬的团队:

我们使用的是低于 1GHz 通信

我的项目使用的是 CC1352P7。目前我们正在进行开发测试。

我要使用射频计算器来计算范围。 我有几个问题。

image.png

1) 使用开发板时,需要使用的天线高度是多少。我使用的是板中的 PCB 天线,我相信自己可以走 1 米。

2) 使用开发板时,我可以知道 TX 和 RX 天线的有效增益。

3) 什么是天线的位置。我相信这是基于我是如何塑造板。垂直或水平。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    中回答了很多此类问题 SWRA479  (实现最佳无线电范围) https://www.ti.com/lit/swra479 — 我将在可能的情况下以粗体提及相关部分。

    1) 它取决于天线是固定的高度;如果你是在建筑物的屋顶或一楼,它可能会有很大的影响(理想情况下,你会希望发射器尽可能高)。 如果您只是握住天线、则假设 1m 至 2m。  第 2.1 节

    2) 天线增益是硬件的属性,因此在 FW 中不可调整。 LP-CC1352P7-1 和 CC1352P7-4 LaunchPad 具有不同的 PCB 天线、因此具体取决于您使用的是什么。

    这些应用手册包含所用集成 PCB 天线的必要信息。

    3) 是的,极性取决于天线的位置。 对于 CC1352P7 LaunchPad、由于其辐射方向图、天线极性通常在计算器中设置为垂直。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    谢谢你。

    我将检查文件,如果我需要任何澄清,我会来这里.

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    我们使用  LP-CC1352P7-1。

    我相信我可以 绕过 –1dBi 至–2dBi

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    请查看以下应用手册(从快速指南开始):

    如果您有可用的 PCB 面积、建议使用 LaunchPad PCB 天线。 如果您的设计仅适用于 Sub-1GHz 运行、我们建议: https://www.ti.com/lit/swra227 (如我上一次回复中所链接,这只是为了进行澄清)。

    这是 SWRA328(第 4.8.1 节)中提到的电路板 6。 在该应用手册中讨论的测试报告中、在 868MHz(单频带模式)下测得的增益为 5.05dBi(未连接 EM 或 EB 板)、但请注意、GND 平面、产品外壳等对于您的设计会有所不同、这会影响性能。 如果需要、您始终可以降低输出功率设置。

    此致、

    Zack