This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:带 FreeRTOS 的 DMM

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1586232/cc1352r-dmm-with-freertos

器件型号: CC1352R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我想使用 DMM 和 FreeRTOS 开始一个工程、但我在 CCS 中找到的 DMM 所有示例都使用 TIRTOS。 是否有任何 FreeRTOS 示例?

谢谢!

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    您使用的是 CC1352 吗?

    您计划将哪些堆栈用于 DMM? PropRF、15.4?

    CC135 4. R 附带 FreeRTOS BLE 示例 (basic_ble)、但 CC1352R 未附带。  

    这意味着必须将工程迁移到 CC1352R。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我需要使用专有的射频和 BLE。

    因此、您建议使用 FreeRTOS 从 cc1354R 中获取 basic_ble 工程、并将其迁移到 cc1352R。 然后向其中添加 DMM 和专有射频部分?

    谢谢你。

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:  

    正确。 如果您还没有看到它、那么 PropRF 上的 DMM 集成指南位于: DMM 集成

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我曾尝试在 SysConfig 中将 cc1354R 器件更改为 cc1352R、但不允许在 SysConfig 中更改它。根据 SysConfig 不支持 BLE 器件迁移、因此需要以更类似的示例进行迁移。

    任何线索?

    谢谢、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我看到它确实不起作用。 这意味着您必须手动执行此操作:

    • 比较两个 BLE5 工程 (CC1354 为 basic_ble、CC1352 为 simple_peripheral).ccs、.cproject、.project 和.syscfg 文件。
      • 这样您就可以查看必须进行修改的位置、例如在.ccsproject 文件中:

        您可以将 CC1352 复制到 CC1354 的位置
      • 这对于预编译的二进制文件 (.A) 尤其重要。
    • 然后、将 over basic_ble 文件复制到 simple_peripheral 工程中。
    • 不要忘记检查链接器文件的任何修改。

    总之、您可以更轻松地使用现有的 TIRTOS7 工程。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我想使用 FreeRTOS、因为我已经看到 TI-RTOS 自几年以来一直没有更新。

    谢谢您、

    Sandra