This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 GPIO 控制 CC1190

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1587760/cc1200-cc1200-gpio-control-cc1190

部件号: CC1200
主题中讨论的其他部件: CC1190、、 CC1120

尊敬的 E2E:

我们希望使用 CC1200 GPIOx 来控制 CC1190 LNA 和 PA4 引脚、以实现下表所示的行为。

应用手册 AN110、表 5.1

 

我可以将寄存器 IOCFGx 写入控制 CC1200 吗?

例如、

1) CC1200 GPIO3 将 CC1190 PA_EN 设置为低电平。

image.png

2) CC1200 GPIO3 将 CC1190 PA_EN 设置为高电平。

image.png

参考资料:

CC1200 用户指南/3.4 通用输入/输出控制引脚

应用手册 AN110/5 控制 CC1190  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    CC1200 它不是 MCU、 也许它可以在睡眠期间利用硬接线值来工作? 您是否将 CC1200 用于其他用途?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从应用手册中可以看出、“建议使用外部 MCU 设置一个(或多个)数字控制信号是 CC1120-CC1190 设计的解决方案、因为 GPIO0 或 GPIO2 通常经过编程、可提供与 CC1120 数据包处理程序引擎相关的信号来连接 MCU、GPIO1 与 SPI 接口上的 SO 引脚相同。 未用于向接口 MCU 提供信息的 GPIO 引脚可用于控制 CC1190。 “

    这是否意味着您不想使用 CC1200 上的数据包处理功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我们将使用 GPIO_2 来使用 数据包处理。  还需要使用 GPIO_0 和 GPIO_3 来控制 CC1190。

    我们的应用会将不同的模式设置为接收或发送数据包、如 SRX (0x34) 或 STX (0x35)。 通过 SPI 接口读取或写入数据包后、如下图所示。

    我们还想像 AN112 应用报告一样、“使用 CC1120 GPIO0、GPIO2、GPIO3 (1) 引脚设置 CC1190 控制信号 (PA_EN 和 LNA_EN) 中的两个。 第三个控制信号 (HGM) 可硬接线到 GND/MCU、或连接到外部 VDD。'

    是否可以使用寄存器控制 GPIO? 我们将通过 SPI 将这些寄存器从 MCU 写入 CC1200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    是、在同一应用手册(第 6.1 章)中、说明了如何设置 GPIO0 和 2 来使用 CC1200 上的 SmartRF Studio 控制 CC1190:  

    为了控制 CC1190、用户需要设置 GPIO2=0x33 (IOCFG2) 和 GPIO0=0x73  (IOCFG3) 以在 TX 中设置 CC1190、并设置 GPIO2=0x73 和 GPIO0=0x33 以在 RX 中设置 CC1190

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、导游! 很好!