This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:Altium 中的设计文件

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1587438/boostxl-cc1125-design-files-in-altium

部件号: BOOSTXL-CC1125

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我有技术请求。 我已下载“适用于 868/Allegro 应用的 BOOSTXL-CC1125 BoosterPack“设计文件、但我无法将它们从 Cadence 915MHz 导入到 Altium、因为我没有 Allegro 许可证。 我需要已经将设计文件转换为 Altium 或至少 Allegro ASCII 格式的 PCB 文件 (*。alg)

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    对延迟深表歉意、但打开设计文件时似乎出现问题(即使在 Cadence 中使用最新版本时也是如此)。 因此、我需要查找并重新安装和较早的 Cadence 版本、或者找到一个仍安装了该版本的同事、以便我可以将其转换。 这可能需要几天的时间。 希望一旦完成、它就可以正常工作。

    此致、

    Zack