This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:器件评估和测试

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1585316/cc1354p10-part-evaluation-and-test

部件号: CC1354P10

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们有电池电量耗尽的现场设备。  我们要评估 3 个部分、以确定它们是否可以为返回作出贡献。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    客户是否提供了有关此案例的更多信息(如果是,可能应该在内部共享)?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否在电路板上测量了功率曲线并与已知正常的电路板进行了比较?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们在主板的其他部件上有问题、但他们想排除处理器。  进行了 ABA 交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户能否分享这些测量结果? 客户是否提供了任何其他信息?

    此致、

    Zack