This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:LP-EM-CC1354P10 设计文件、作为 Altium 产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1586208/lp-em-cc1354p10-lp-em-cc1354p10-design-files-as-altium-proect

部件号: LP-EM-CC1354P10

我可以将 LP-EM-CC1354P10 板硬件设计文件(原理图+ PCB)作为 Altium 工程。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅文章: e2e.ti.com/.../lp-em-cc1354p10-altium-design-file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、它仅包含 PCB 文件、而不包含原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.altium.com/.../orcad-cis-import

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGW 我想我的 Altium 版本不支持 Allegro 项目的版本。
    您是否 有合适的版本进行转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我根本不使用 Altium、或者没有安装 Altium。 否则、我会将其从 Cadence 转换为 Altium。 大多数 TI 参考设计都基于 V17.x、我们最近更新为 V24.x 以提供新的参考设计。

    我将向同时安装了 Altium 和 Cadence 的同事分配此主题、可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你。  V17.x 会为我效劳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW :

    您的同事是否有任何消息?
    如果他们能找到它、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 RGW 第一次答复中的链接。

    此致、

    Zack