This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK:在 SysConfig 中卡住、显示错误

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1591430/simplelink-lowpower-f2-sdk-stuck-with-error-in-sysconfig

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我有一个采用 CC1314 的程序、编译正常。 我用另一个名称启动了一个新工程、  

将所有文件复制到新目录并尝试编译。 我得到:

subdir_rules.mk:14:目标'build-654523409'的配方失败
无效参数“--product":“:找不到名为“simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK"和“和版本“8.30.01.01"的“的产品
gmake:***[BUILD-654523409] Error 1.
gmake:由于错误、目标“全部“未重制。

编译 OK 的程序具有此套件和版本。 为什么我的“已恢复“配置不可用

得到这个吗? 如果我尝试进入 syscfg、会看到 th 错误、我需要 SysConfig 的 1.21.1、但这也是  

供我的其他程序安装和使用

此致、

Gullik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    一般而言、我不建议创建新项目。 我建议从最接近您所需内容(或驱动程序/空)的 SDK 导入示例工程、然后重命名它。

    您移动了 SimpleLink F2 SDK 吗?  

    您是否在使用 CCS?

    您可以告诉 CCS SDK 的新位置:依次转到“Window"->"Preferences"->"Code Composer“ Composer Studio"->"Products"“ Studio"->"Products"并“并添加“添加新“新路径“路径,“,然后、然后刷新产品列表。

    在“Project Properties“中、依次转到“General"->“->“Product",“,选择、选择正确的 SDK 和版本。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有移动 SDK。 我正在尝试修改我的代码。 原始代码正常工作。 移动了旧源文件的新工程将不会编译、因为  

    1) 它找不到 F2 SDK、且我正在为两个 CONFIG 使用相同的 CCS。

    2) 我无法理解如何使它找到它

    3) 我无法进入 sysconfig,(希望更正设置)因为安装的 1.21.1 版本(已安装)是“过时的“

    似乎有一堆关联没有为新工程设置、但在从 SDK 导入时是导入的

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了问题项目

    我将原始代码设置为活动状态并成功编译它

    我将工程重命名为 V095a

    我退出并重新启动 CCS

    我将 V095a 设置为活动状态

    我试图编译它,这是结果:

    Cortex-M33_0:在长度第 0 页的 0x58082250 读取存储器块时遇到问题 0x4:(ERROR –2001 -(0:18:1)) 内部错误:传递给函数的参数无效。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包 20.0.0.3178)
    Cortex-M33_0:GEL:执行 OnTargetConnect () 时出错:目标读取 0x58082250 失败

    编辑:

    很抱歉,我的错。

    我注意到调试器中有错误的电路板……

    替换该编译和调试之后就可以正常运行。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    感谢您发送编修。

    谢谢、

    Marie H