This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:哪块电路板要将 CC1101 与 SmartRF Studio 7 配合使用?

Guru**** 2653985 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, SMARTRFTRXEBK, CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1591501/cc1101-which-board-to-use-a-cc1101-with-smartrf-studio-7

部件号: CC1101
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRFTRXEBKCC1310、LAUNCHXL-CC1310

产品页面提到:

SMARTRFTRXEBK

CC1101EM  

他们是否仍在销售? 是否已停产并被其他一些电路板取代?

(在 LEAS、SMARTRFTRXEBK 在大多数分销商缺货、我根本找不到 CC1101EM。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1101EM 已停产、在编写本文档时尚未确定解决方案。

    同时、可用选项包括:

    对于 SMARTRFTRXEBK:

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    我目前正在使用带有 cc1310 传感器的 CC1101 系统。 我遵循了 迁移 CC1101 指南 、但我的定制 CC1101 板没有与我的 cc1310 定制板通信。 可以将 CC1101 通信到 CC1101、可以将 cc1310 通信到 cc1310(包括到 LAUNCHXL-CC1310)。 这一切都让我想知道、CC1101 定制电路板是否有一些未知的效果、因此我在寻找一些类似 DK 的东西。  

    同时、我还使用了一个频率分析仪、发现我的 CC1101 定制电路板有一个意外的频率。 0.5 μ V 偏移。 考虑到频率设置中的偏移就解决了我的问题。

    对我来说、这看起来像是 CC1101 可能会停产、是否有任何与外部 MCU 配合使用的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来晶体负载电容不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您的晶体负载电容器可能不是正确的值。

    我们没有停止生产 CC1101 的计划、以下线程也适用于 CC1101:

    在欧洲允许销售之前、发布的每个 TI EVM 都必须在外部测试机构进行测试、并且仅在有限的时间内有效、然后才需要重新测试(或新设计)。 这会产生很大的成本、因此在决定理想方法(例如对 EVM 设计进行的任何更改,如连接器)之前、必须评估不同的选项。  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    第一个答案给我留下了错误的感觉、第二个答案纠正了这一点。