This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310:电池监控器频率

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1593368/cc1310-cc1310-battery-monitor-frequency

器件型号: CC1310
主题: CC2642R 中讨论的其他器件

 

我想了解 CC1310 的电池监测器功能。 电池电压的更新频率如何?

我看到了以下关于 CC2642R 的文章、但 CC1310 是相同的吗?

我想在载波感应期间监控电池电压 (5ms)、我认为如果它更新为 62.5kHz 就可以了。

--

CC2642R:电池监控器频率

“电池监测器是一款 7 位类似 SAR 的 ADC、工作频率为 125kHz、可 对电源电压和温度传感器进行替代测量。“  

--

此致。  

T.otawa