This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:双向通信的一个方向上出现意外断开和信号不稳定

Guru**** 2694485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1584704/cc1312r-unexpected-disconnects-and-signal-instability-on-one-direction-of-a-bidirectional-communication

器件型号: CC1312R

尊敬的 TI 团队:

我们确实有一个基于 1312 的硬件产品应用、并在现场进行大规模生产。 我们的团队设计了一款基于同一芯片组的新产品。 我们确实有一个包含相同 1312 堆栈固件和射频模块的 centrul Hub(收集器)和 Device(客户端)。
发生以下情况:
在使用 50k 模式的传输过程中、我们在演示设置中具有–50dB 的信号 RSSI 水平、通信工作正常。
增加稍长的距离、我们会看到集线器保持在–50dB RX RSSI、但客户端 RX RSSI 下降到–68dB。 已达到–68dB RX RSSI、客户端无法处理入站传输、因为下降次数太多、而处于 RX –50dB RSSI 的集线器可以接收数据包、而不会出现任何问题。  
我们如何诊断/解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与位置无关? 只是想知道高噪声水平是否会影响您的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 与位置无关。 我们有一个 LaunchPad 和一个射频扫描仪。 噪音级别为最低、空气空间清晰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否已使用 SmartRF Studio 7 确认 RX 性能? 如果这是固件问题、可帮助缩小范围。

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @丹尼尔:请根据您的调查结果对此作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZC

    我们尚未在现场使用 SmartRF Studio 检查 Rx 性能、因为我们只有一个 LaunchPad、并且尚未实现连续 Tx 测试。  此外、我们的器件仅实现了 Tx 测试、但未实现 Rx 测试。  
    如果噪声水平影响我们的性能、它会影响 TX 和 Rx、还是只影响设备上的 Rx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的大学毕业生的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您在 SmartRF Studio 7 中将 LaunchPad 设置为 Continuous RX(使用您选择的设置)、则平均 RSSI 是多少?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZC

    LaunchPad 上连续 Rx 的平均 RSSI 约为–55 至–60dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在空中有或没有所需的射频信号?  

    我建议浏览 https://www.ti.com/lit/an/swra603a/swra603a.pdf、此外您还需要测量 RX 和 TX 之间的频率偏移、这可能是差值过大、这会影响灵敏度。