This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:为其指定的平衡 — 非平衡变压器,LFB21433MDZ6F112

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1121, CC1312R7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1590791/cc1120-the-balun-specified-for-it-lfb21433mdz6f112

部件号: CC1120
Thread 中讨论的其他器件: CC1121CC1312R7CC1352P

尊敬的团队:

向 CC1120 提问。  当前使用的平衡 — 非平衡变压器 LFB21433MDZ6F112 Murata 不可用。 我们看不到任何可用的替代品。  

需要的是共轭阻抗匹配平衡 — 非平衡变压器。

您是否能够推荐任何解决方案?

Br、Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

     LFB21433MDZ6F112 适用于 CC135x 器件系列、而不是 CC1120。 如您链接的线程中所述、遗憾的是、433MHz 频段没有 CC1120 IPC。  

    因此、如果将 CC1120/CC1121 用于 433MHz 频带、客户需要使用以下参考设计(使用分立式 SMD 元件):  CC1125EM_420_470 (SWRR101):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr101 

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、


    您能否同时发送或建议使用适用于 433MHz 的 CC1312R7 TI 收发器参考设计?

    此致、

    罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、


    我找到了 CC1312R7 收发器的参考设计。 我现在的问题是、此设计是否适用于 433MHz 应用程序?

    您能对此发表评论吗?

    此致、

    罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC131x 器件系列的 433MHz 设计选项如下:

    • 的分立式 433MHz(低于 1GHz 路径)部分  LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 — 如果只使用 433MHz、则不需要 2.4GHz 和+20dBm HPA 部分(包括射频开关)、因此这些引脚可保留为 DNM。 433MHz BOM 可与 CC1312Rx 器件一起使用。
    • 使用  LFB21433MDZ6F112  中讨论的布局  SWRA629  (CC1352 和 CC1352P 的匹配滤波器平衡 — 非平衡变压器) https://www.ti.com/lit/swra629 — 需要进行以下更改:
      • 请勿使用 2.4GHz 路径进行布线。 仅 433MHz 路径可与 CC1312Rx 器件一起使用。
      • 要运行 433MHz、外部电容 (C41 和 C51) 应为 330 pF。
      • 如需样片、请联系 Murata 的 Preben (plarsen@murata.com)。

    上述内容对于其他寻求解决方案的客户可能很有用、但 我要关闭此主题、因为它是内部主题的副本(因此在此处重复客户特定的答案不会有所帮助)。

    此致、

    Zack