器件型号: CC1352R
您好、
我对如何继续我的项目有一些疑问、希望您给予指导。
我需要使用 DMM 开发一个项目、因为我的代码中既有 BLE 通信功能、也有 UHF 通信功能。 直到现在、我一直使用 Code Composer Studio 10.4.0 和 SDK 5.20.00.52。
在这周中、我一直学习使用 CCS 12.5.0 和 SDK 7.10.00.98 的课程。
我还下载了最新版本 CCS 20.3.1 和 SDK 8.31.00.11
据我了解、在 SDK 5.x 和 7.x 版本之间包含了 TI-RTOS7、并且以前的大多数调试工具都已被删除、主要保留了 ROV(当然,引入了许多其他更改,但从调试角度来看,这是我认为最显著的差异)。
我使用 CCS 20.3.1 执行了快速测试、但找不到 ROV、因此我不确定此版本中是否有等效的调试工具、或者是否已重命名或重定位此工具。
我的问题是:
您建议使用哪个 CCS 版本和 SDK 来启动该工程?
提前感谢您的帮助、
Sandra