Other Parts Discussed in Thread: CC1200
部件号: CC1200
您好、
有关 CC1200 400MHz 频带频率限制的问题。
数据表指定了 400MHz 频带的频率下限 410MHz、我试图了解原因是什么。
我们在较旧的设计中使用这种无线电芯片、目前我们使用这种限制。 一段时间前,我还测试设置无线电芯片的较低频率,这是可能的,数据传输似乎也工作,例如当使用 408MHz。
我还没有运行更详细的测试、例如温度测试、因为首先我想从 Texas Instruments 那里获得关于这个问题的意见、并知道使用数据表指定的较低频率是否存在任何高风险。
我的问题是、使用频率范围 408 –475MHz 是否存在实际风险? 如果在数据表规定的较低频率下使用 2MHz、温度、元件老化、批次变化等、最有可能导致问题?
BR、
Tero