This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:传输功率问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1587306/lp-em-cc1354p10-transmit-power-issue

部件号: LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1354P10

您好、

我目前正在使用 CC1354P10 LaunchPad 、配置为在下运行 868MHz 其发射功率设置为 +14dBm 。 但是、在使用测量输出时 频谱分析仪 、在周围观察到的功率要低得多 –3.18dBm

将配置的发射功率更改为 +12dBm 、测得的输出进一步降低至约 4.37dBm

我想了解为什么测量的发射功率远低于配置值、以及如何提高输出功率。

感谢您的帮助。

此致、
Anbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbu:

    您的测量设置是什么(请更详细地描述)?

    如何配置 LaunchPad?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    很抱歉、延迟的回复。

    我使用频谱分析仪、它的探头直接连接到 CC1354P10 LaunchPad 的 SMA 端口。 我已附加 LaunchPad 配置以供您参考。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢 — 直流阻断电容器是否移至 SMA 连接器路径? 默认情况下、它安装在 PCB 天线附近、因此如果使用 SMA 连接器、则需要移动它。

    我们建议使用进行初始测试  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 、因为这里仅隔离射频性能。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我已将电容器重定位到 SMA 连接器路径。 您能否建议如何使用 SmartRF Studio 执行输出功率测试?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。

    请参阅: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AN9bBqYHH.EQCAhS4Vkl5w__simplelink-devtools__FUz-xrs__LATEST 

    如果电路板未进行任何更改、则连接了板载 XDS110 调试器、因此应使用随附的 USB 电缆来在 SmartRF Studio 7 的主窗口中识别器件。

    对于此类 TX 输出功率测试、您需要使用“连续 TX“模式、选择 未调制信号: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AN9bBqYHH.EQCAhS4Vkl5w__simplelink-devtools__FUz-xrs__LATEST 

    因此、只需通过 USB 连接设备、打开设备控制面板、选择带有未调制信号的“Continuous TX“(以及所需的输出功率设置)并点击“Start"(“(开始(开始)即可。

    此致、
    Zack