This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:将阻抗匹配平衡 — 非平衡变压器滤波器与 CC1314 配合使用的指南(参考设计/布局建议)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1314R10, LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1592138/cc1314r10-guidance-for-using-the-impedance-matched-balun-filter-with-cc1314-reference-design-layout-recommendations

器件型号: CC1314R10
主题中讨论的其他器件: CC1310、、 LP-CC1312R7

我想检查是否有 官方原理图或 PCB 放置指南 以便使用 阻抗匹配平衡 — 非平衡变压器滤波器 CC1314 更加灵活。

到目前为止、我可以找到的大多数文档和设计示例都基于 CC1310 、我还没有找到特定于 CC1314 的实施指南(原理图,放置规则,布局约束等)。

如果有应用手册、参考布局或 CC1314 的推荐元件布置、您能向我介绍一下吗?

谢谢你。

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射频前端非常接近 CC13xx 系列的值、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 中的 IPC 一章、 这意味着 IPC 可同时用于 CC1310 和 CC1314

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您打算使用哪种 CC1314R10 器件封装尺寸?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尺寸为 7×7 的一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如 TheGhostOf 所述、对于 RGZ (7mm x 7mm) 封装尺寸、CC1310 和 CC1314R10 的最佳阻抗非常相似、因此您可以使用相同的设计。

    因此、对于射频路径、请严格遵循中的指南  SWRA524  (CC1310 适用于 779 –928MHz 的集成无源器件) https://www.ti.com/lit/swra524 - 参考文献 6. 设计文件。

    对于周围电路(VDDS/VDDR 布线等)、请遵循  LP-CC1312R7 (SWRC371):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc371

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于 CC1314R10、7mm× 7mm 封装的布局指南与 CC1312 的布局指南相同。 如果我按照 CC1314 LaunchPad 设计了 7mm× 7mm 布局、则会导致错误、因为 LaunchPad 使用 8mm× 8mm 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    7x7mm (RGZ) 和 8x8mm (RSK) 封装设计之间的主要区别是射频路径的 BOM。 这是为了考虑不同封装尺寸导致的阻抗匹配要求变化。

    正确、但主要因素是 BOM/电路拓扑。

    为清楚起见、我们目前仅开发了采用 7mm x 7mm 封装的 IPC 参考设计。 使用 8x8mm 封装会导致非理想性能(这尚未经过测试,因此我无法评论如何实现)。 如果您选择使用 IPC、请使用 7mm x 7mm 封装并遵循我之前回复中的指南。

    请注意、

    Zack