This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1131-Q1:访问解调器数据

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1596144/cc1131-q1-access-to-demodulator-data

部件号:CC1131-Q1

您好:

我需要使用相同的调制 (FSK) 和相同的频率来解码多协议帧。

但前导码和同步机并不是所有协议都是相等的。

我希望可以直接从解调器访问解调器数据。 我将像对待射频模块一样、通过软件对帧进行解码。

如何连续接收来自解调器的 GDOx 数据?

提前感谢您的帮助。

此致。

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    我已将该线程分配给了相应的工程师。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    异步串行模式如此处数据表的第 3.26 节所述 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1131-q1.pdf?、ts = 1765469413095 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1131-Q1)。 我相信这将使您能够在 GDO 引脚上获得解调数据。

    将 PKTCTRL0.PKT_FORMAT 设置为 3 会启用异步串行模式、 其中数据直接在 GDO 引脚上驱动输出。  

    表 3-17. GDOx 信号选择 (x = 0、1 或 2) 表示使用<13 (0x0D) 串行数据输出的情况。 用于异步串行模式。>将启用该模式。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。 感谢您发送编修。


    此致、
    现金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    我测试过、似乎很好。

    感谢你的帮助。

    此致。

    Thierry