Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10
器件型号: CC1354R10
我们在 CC1354R10 上创建了一个 EasyLink 项目、并测量了 EasyLink 音调传输 (CW Tx) 前后的空闲模式电流消耗。 该器件在 CW Tx 之前以空闲模式消耗有关 2mA 的数据、在 CW Tx 之后绘制关于 1.6mA 的数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Arthur R
我正在使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01 SDK。 请参阅以下代码片段图像。 器件中未连接调试探针
我的测试。 问题
步骤 1:将器件设置为 Idel 模式
第 2 步:测量电流 消耗
步骤 3:CW 发送
步骤 4: 10ms 后中止 CW Tx
步骤 5:使用 Easy Link 驱动程序的 UHF 包 Tx
步骤 6: 将器件设置为 Idel 模式
步骤 7:测量 电流 消耗
我了解了中的 2mA 消耗 第 2 步 和 1.65mA 电流消耗的公式 步骤 7.

您好、我提供了我的测试的全部详细信息。
我们测试了三个主要功能:
1) 空闲模式期间的 LF 接收、睡眠超时为 40ms
2) 使用 10ms CW 应力测试进行电池测量
3) UHF 数据包传输、包括 LF 值和电池测量、可选择通过 BLE 查看此信息
步骤 1:空闲模式下的低频接收
1) 禁用待机模式
2) 启用 GLDO(因为启用 DCDC 会引入 LF 噪声)
3) 使用信标添加 40ms 延迟
4) 禁用 GLDO
5) Re 启用待机模式
步骤 2:UHF CW 应力期间的电池测量
1) 启用 EasyLink CW Tx
2) 在 Sensor Controller Studio 中启动电池测量任务
3) 在 Sensor Controller Studio 内引入 9.5ms 延迟
4) 执行 ADC 电池测量
5) 从 Sensor Controller Studio 退出
6) 中止 CW Tx
步骤 3:UHF 包传输
1) 配置 EasyLink UHF 包 Tx
2) 发送包含 LBI(电池)值的 UHF 数据包和 BLE 数据、并接收到 LF ID
3) 关闭 RF 手柄
电流消耗测试结果
1) 低频处理电流:~1.6mA
2) 在 UHF CW 应力下进行电池测量
3) UHF 数据包传输
4) LF 处理电流~2mA
为什么我的设备在空闲模式下需要 2 种不同的消耗品?
尊敬的 RSSA:
问题很可能出现在步骤 2 中。 您是否在任务测试模式下实际使用 Sensor Controller Studio? 这将开启 JTAG 电源域、然后增加功耗: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.31.00.11/exports/docs/drivers/doxygen/html/_power_c_c26_x_x_8h.html#acaed4f189f650d485596cd173016ca1b
此致、
Arthur