This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF2001P:CC1120 和 TRF2001P

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF2001, TRF2001P, CC1120, CC1190, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1598774/trf2001p-cc1120-and-trf2001p

器件型号: TRF2001P
主题中讨论的其他器件: CC1120CC1190、TRF2001、 CC1314R10

您好、  

在 TRF2001P 的 PA 输入之前、CC1120 的 TX 输出端是否需要一个杂散抑制锯齿滤波器(如 CC1190 所做的那样)? 对于 ETSI 限值等...  

有没有使用 CC1120 和新的 FEM 进行过任何测试?  

 

谢谢  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 FEM 前的 SAW 滤波器进行杂散抑制。 虽然未使用 CC1120、但我们已经制作了 CC1314 和 TRF2001 电路板、并在其中使用了 SAW 滤光片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您提到的器件型号是否有任何文档(即 BOM 和光绘文件)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr435

    这是 CC1314R10 的工程。 组合板 CC1314+TRF2001 尚未在 TI.com 上发布、但将于 2026 年第一季度推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我希望有任何关于 FEM 与收发器的小部分。 然后我会等待。 谢谢