This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:CC1314R10 最大速率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1593145/cc1314r10-cc1314r10-maximum-rate

器件型号: CC1314R10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI 文档中提到的速率为 4Mbps。 我的理解是否正确、因为它使用的是 2Mbps 的速率并可实现 4FSK、或者是否可以以 4Mbit/s 的速率运行 2FSK?

此外、我已经使用 SmartRF Studio 来评估可能的 PHY、但无法将 RX 滤波器设置为高于 3971MHz。 这似乎表明上述是正确的、即 2 个符号。 无法在 SmartRF Studio 中将符号速率设置为高于 1880kbps、因此我无法对此进行测试。 这里的投诉是、Rxbw 与 symbolrate 混为一谈、因此 symbolrate 不能设置为 2000 kbit/s 是的,我有 swra682!

此外,尝试最高的速率,接收站. 下一个最高速率仅显示几个数据包。 SmartRF Studio 是否无法处理最高的速率(在给定主机性能的情况下??)

我一直使用 TI 提供的 CC1312 和 CC1314 板。 我每个人都有一个。 SmartRF Studio 是否能够处理通过 第二块板的 5 引脚 JTAG 连接到 XDT110 的基于 CC1314 的无线电、以便我可以测试 CC1314 至 CC1314?

你是一个较新版本的 swcu194 吗? 有很多空白字段和空白参数值。

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    正确的是、CC1314 数据表的表 8-1 中提到、可支持高达 2MSPS 的速率。 因此、使用 2 FSK 或 4 Mbps 4FSK 时的速率为 2Mbps。 尽管数据表中对此 进行了说明、但我们目前没有任何已通过 CC1314R10 在这些数据速率下验证的 PHY。

    已表征的 PHY 可在 SmartRF Studio 7 中找到。 对于 CC1314R10、表征的最高数据速率 PHY 为 500kbps 2-GFSK。 对于 CC1312、有一个 1Mbps 2-GFSK PHY。

    如 Zack 在上一个 线程中所述、您应该能够在 CC1314 上使用 1Mbps PHY 设置。

    如果您需要更高的数据速率、则需要自己尝试优化设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您确认我的假设。 我有一个基于 1Mbps 的设计、运行错误率低。 无线电参数基于 1Mbps 的 SmartRF Studio 设置、但已调整为 1200kbits (SEK) 的符号。 这种方法很有效。  

    我正试图从 CC1314 中再挤出一点、并试图将速率提高到 1,300,1400 和 1500、目标是达到 2000。

    为此、我调整了与示例 350kHz 的偏差(为什么不使用 Carson 500?) 并按比例尝试了多个滤波器(围绕估计点)。

    在我的 1200bps 设计中、我收到的信号的数据包错误率< 1%、低至–90dBm、如此。 然而、我的努力都不是很成功。

    我只更改了 symbolrate、偏差和 rxBw、还有其他问题要注意吗?

    是否没有以 2Mbps 速率运行的示例? 肯定有人尝试过这个吗???

    是否需要更改以适应更高的速度? 如果运行 1Mbps、则最大频率为 0.5、摆幅为 350kHz、即较低的边带

    只是接触了猫头鹰? 我是否需要将 IF 加倍以检索 1MHz (2 Mbit/s)+摆幅? IF 在调制解调器中可以达到多高?

    在传统的 RX 中、If 不会接触 LO、但这是 I/Q、因此取决于信号处理的完成方式。

    此外,为了防止*很多*编译/编程周期,我使用了 SmartRF Studio ,它可以正常工作到我的 1200kbps ,但不会随着我的极限缓慢降级。 我得出结论认为 SmartRF Studio 对我运行的平台很敏感、并且我怀疑*host*周期数不足/窗口在两个周期之间出现、因此我认为这些值是合适的、即使在*running*测试时没有完美的工作。 我使用的是相对体面的主机、但在推动速度时看不到预期的可靠性/功能。

    我可能还补充说、最终载波是 1241 - 1299 MHz。 我得到的印象 rxBw 取决于频率、因此我已考虑到这一点。

    非常接近完成我的最后一个任务与这个固件平台…

    Gullik

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经尝试了从 1000 kbit/s 到 2000 kbits/sec 的速率

    将调制指数的偏差设置为 1 时、1,000,110110012012001300 和 1400 工作。

    Q1:偏差*仅*设置偏差,还是以某种方式影响 RX 信号处理?

    问题 2:是否还应将其他设置为达到 2 Mbps?

    问题 3:为什么在 SysConfig/CCS 中不能输入高于 1000kbit/s 的值、是否应该输入 2000 kbit/s 的值?

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    Q1) 它应该只设置偏差。

    Q2) 我不知道,我们可能需要等待迭戈从度假回来(一月的第二周)。

    Q3) 这听起来像是 SysConfig 错误。 两项建议:

    a) 使用 SmartRF Studio 生成设置并导入到您的嵌入式工程中。

    b) 使用 SysConfig 生成设置、复制无线电配置文件、禁用 SysConfig 并在无线电配置中进行所需的更改。

    谢谢、

    Marie H