This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:433MHz 射频匹配的参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC1311R3, CC1314R10, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1601166/cc1312r7-reference-design-for-433mhz-rf-matched

器件型号: CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1311R3CC1314R10、CC1312R、CC1310

尊敬的团队:

我想知道 433MHz 和 868/RF 匹配电路在设计中是否存在差异 915MHz? CC1312R7 参考设计仅包含 868/R7 915MHz。 我还想了解 CC1314R10、CC1311R3、CC1312R、所有这些器件都找不到 433MHz 参考设计。

谢谢、

YT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 433MHz、我们建议使用的常规 Sub-1GHz 端口中的 BOM  LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 — 请尝试遵循该设计的布局(适用于低于 1GHz 部分)、因为 915MHz 在撰写本文时、建议的电路拓扑与 868/1GHz 设计不同。 当然、您可以忽略 LP-CC1352P7-4 设计的+20dBm 和 2.4GHz 部分、因为这些部分不相关。

    该设计可用于采用 7mm x 7mm (RGZ) 器件封装尺寸的 CC131x 器件系列的其他器件(CC1310 除外)、详见  

    SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    非常感谢您的回答、这帮助我解决了这个问题!

    此致、

    YT