This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:是否有任何适用于 ClangTidy 的调试日志

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1600561/cc1312r7-is-there-any-debug-log-available-for-clangtidy

器件型号: CC1312R7
主题: CCSTUDIO

您好、

在我们的一个项目中、我们无法看到 CLANG-tidy 问题。 在 Simplelink SDK 的全新示例工程中使用相同的.clang-tidy 文件、输出按预期显示。 在我们的项目中不会出现任何消息。 我假设某些内部问题会阻止输出或停止处理。 是否有任何方法可以调试此问题? 你有一些 clang-tidy 状态的 loggin 吗?

Matthias、BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    ClangTidy 似乎是第三方、由于它未在我们的 SDK 中的任何依赖项中列出(也就是说它没有直接提供支持)、因此 TI 不一定直接支持它  未经过测试  TI);如果此工具产生任何问题、则 TI 能够提供的支持程度会受到限制、因为从未针对我们的 SDK 进行过测试。 如果有任何问题、您必须从第三方工具本身(在本例中为 ClangTidy)获得支持。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    很抱歉之前未指定此内容。 我讨论的是 Code Composer Studio 中使用的 CLANG-tidy 的实现、我们使用的 版本为 20.4.0.13__1.10.0。 如果它只是用作第三方工具、我将有权访问完整的日志。 不幸的是,它似乎是内部实施,并公开没有任何错误,就我可以看到,这就是为什么我问.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias Pawig、

    在 CCSTUDIO v20.4 中、添加了对 CLANG-tidy 的配置支持:

    “添加支持.clang-tidy 配置文件“  

    请注意、CC13xx 和 CC26xx SDK (8.32) 已在 CCS-12.8.0(不是 CCSTUDIO v20.4)上进行了测试。  

    从 Clang-tidy 来看、它似乎没有任何活动标志、因此我真的不知道它在做什么、尽管 CC1312R7 从未在 CCS v20.4 上进行测试、但我怀疑 Clang-tidy 在其工程中有任何用途。  

    谢谢、
    Alex F