This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:需要射频通信解决方案

Guru**** 2768825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603022/cc1312r-need-for-an-rf-communication-solution

器件型号: CC1312R

我需要一种射频通信解决方案、该解决方案具有最低 2Mbit/s、200m 视线范围、低于 1ms 的射频同步、网状网络功能、从高楼到地面的 50m Ω 远距离和射频唤醒特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yuksel Subasi、

    查看数据表、最快的数据速率为 1Mbps、而不是 2Mbps、如上所述;对于更高的数据速率、您可能需要切换器件(可能到 2.4GHz 频段以获得更快的数据速率)。

    谢谢、
    Alex F