This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:如何将 CC1311 配置为 433 20dB 功耗?

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1602654/cc1311p3-how-to-configure-cc1311-with-433-20db-power

器件型号: CC1311P3

您好:

我们希望在更多的客户站点使用 20dB 的传输功率。 在 15.4 堆栈中、在 433MHz 处配置 20dB 似乎是无法实现的。 我们应该如何配置它?