This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:伪波问题

Guru**** 2892740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1596630/cc1312r-spurious-problem

器件型号: CC1312R

在更高的电源电压下、使用 CC1312R 的电路板未通过数据包通信。

 <2.4V 左右

 大约 2.4V 故障

载波附近的杂散似乎大于 2.4V。

我确认了 LAUNCHXL-CC1312R1。 我证实了这种疯狂,但它的频率和水平是不一样的。

我不知道它的虚假和数据包故障之间的关系。

是否有任何抑制伪波的对策? 当然,我尝试了 capcitor 数组方法

以及使用全局变量来停止直流/直流转换器

LDOI 将超能力附在身上。

 carrier.pdf 附近的伪波 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以发布您的原理图吗?

    电源调节为 2.1V 至 3.6V、很奇怪、您在 2.4V 时会看到问题。

    电容器阵列用于调节 48MHz HFXTAL 的电容负载。 使用外部负载电容器有助于抑制 HFXTAL 杂散、而不是直流/直流杂散。

    您的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速答复。

    当然、我更改了 VDDS 1.6V 至 3.6V。 2.4V 是电路板变差的电压点。 更差的电压因电路板而异。

    一些电路板不会变差到 3.6V。 请检查我的电路图。

    此时、问题不在于监管。 问题在于电路板的数据包通信失败。  e2e.ti.com/.../pins-connected-to-VDDS.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标是什么?

    即您失败了哪个杂散发射测试。

    当您指出数据包通信失败时、您是指直流/直流转换器杂散或另一个杂散上的杂散发射过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压值为 ARIB STD-T-108。 但它会导致数据包传输失败、这是一个问题。 其中大多数系统能够成功运行、其中一些系统在电压较高时会发生故障。

    故障频谱组在距载波频率约 5kHz 时具有较高的水平。  

    顺便说一下、我附上了电路图。 有什么错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARIB STD-T108 未指定调制方法。 您是否仅通过发送静态 2-GFSK 调制格式 Tx 载波而不通过发送数据包 传输来测试此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我不关心 ARI STD-T108。 问题在于、在较高的电源电压下、数据包传输会失败。 当然、电压符合 CC1312R 规格。

    CC1312R 内置稳压器、如您所回答。 但 数据包成功%取决于它

    VDDS 电压。 这是奇怪的。 数据包传输测试通过 LAUNCHXL-CC1312R1 完成。

    LAUNCHXL 处于连续接收模式。

    在较低电压下、其传输水平为 100%正常。   

    顺便说一下、我展示了我的电路图、是否有任何错误? 我还没有收到答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有看到发布的原理图。 您能在此处重新发布、以便我们回顾一下吗?

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rizwan。

    我附上我之前发布的原理图。  找不到 mistakes.e2e.ti.com/.../2158.pins-connected-to-VDDS.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VDDR 和 VDDS 连接在原理图中看起来正确。