This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] smartrf-Studio-7:Smart RF Studio 7 未正确保存配置...

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1602288/smartrf-studio-7-smart-rf-studio-7-not-saving-the-configurations-correctly

器件型号:smartrf-Studio-7
主题: CC1200 中讨论的其他部件

您好,我在 Win10 平台上离线使用 SRF 7 (v. 2.32.0) 来设置 cc1200 设备的寄存器配置,然后将其导出到我的代码中。

问题是、如果我在工具中使用“Save Cfg“菜单命令、似乎可以保存我上次编辑的配置、但如果想稍后恢复、使用“Open Cfg“菜单命令并加载上次保存的 Cfg、加载的配置似乎缺少大多数参数、或者它们看起来甚至与我保存的配置不同... 例如,符号速率总是被设置为 1.2ksps ,调制为 2-FSK ,而我在 2-GFSK 模式下保存了 9.6Ksps ,有时它会丢失范围扩展器 ( CC1190EM ) 设置,有时不会...即使寄存器视图中的一些寄存器似乎被设置为 randomic 值..

这 最终会导致使用此工具无法执行红色认证问题修正、因为、如果我想使用此工具甚至更改寄存器中的单个设置、我无法确定结果、并且没有其他“不需要的“寄存器受到影响...

对此有任何修复...?  

我是唯一有这个问题的人...?

感谢您的支持...

此致

Alex

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重新创建问题、并将为此提交 TT。  不确定何时会修复此问题、因此我建议您执行代码导出、而不是保存配置。 这样、即使您可能需要在 Studio 中手动更改寄存器以使用特定设置重新测试、也至少可以跟踪您测试过的设置(如果更改了建议设置)。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siri ...

    很好的建议

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您还可以在 SmartRF Studio 7 安装文件夹中添加自己的 PHY 设置。 通过直接添加和修改.xml 文件、您的设置不会在更改之间重置(确保定期备份文件!)。

    我开始建议客户将此作为标准操作、因为从长期来看、这似乎可以节省大量时间。 当然、下一步建议将代码导出为 Siri 提到的内容。

    它现在有点旧了、但有这个教程可用于执行此操作  SWRU194  (SmartRF Studio 7 教程) https://www.ti.com/lit/swru194

    最近还有一个非常类似的问题处理了这个主题(具体针对 CC1200)、您会发现它很有用:

     SMARTRFTM-Studio:无法加载寄存器值列表  

    此致、

    Zack