This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3 是否支持 LoRa 调制?

Guru**** 2846580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1605442/cc1311p3-does-cc1311p3-support-the-lora-modulation

器件型号: CC1311P3

您好:

CC1311P3 是否支持 LoRa 调制?

谢谢您、

Alex Katsovich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1311P3 不支持 LoRa PHY、因为 由于网关无法处理过多的节点、这不是大型网络的理想选择。 LoRa 有许多缺点、这里提到一些缺点: www.linkedin.com/.../   

    CC1311P3 提供有效的远距离 PHY、例如“Simplelink 远距离 5kbps “、可支持具有 1:2 和 DSSS 1:2 的 FEC。 DSSS 扩展长度可配置为 1、2、4 和 8:有关更多信息、请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra696a/swra696a.pdf。

    Simplelink 远距离 5kbps 更高的带宽效率、并且系统电流消耗更低、因为与 LoRa 相比、有效无线电数据包的时间将减少、同时仍处理网关中的许多节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。