This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:WMBUS:构建 APL_CC1352_Meter_T1_C1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1605203/cc1352r-wmbus-building-apl_cc1352_meter_t1_c1

器件型号: CC1352R
主题: WMBUS 中讨论的其他器件

我已经成功编译和运行了此工程:

“C:\ti\wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1\ide\ccs\CC13x2_Meter_rtos_Libuse\Serial_CC1352_Meter_S2“

 

但是、 我需要知道如何正确构建这个:

“C:\ti\wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1\ide\ccs\CC13x2_Meter_rtos_Libuse\APL_CC1352_Meter_T1_c1“

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以建立它(正确?),但它不传输任何 SND-NR 电报或其他任何东西。 我正在监听 868.95MHz 和 868.3MHz  ==> 无。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    此软件由 Stack Force 制作、因此我建议与他们联系以获得支持。 support@stackforce.de。 

    如果您的设备没有传输:它是否正在等待通过串行接口的命令?

    谢谢、

    Marie H