This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:将引导加载程序添加到我的 DMM 工程

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1600651/cc1352r-adding-bootloader-to-my-dmm-project

器件型号: CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我有一个 BLE 和射频工作的 DMM 工程、我想添加我自己的引导加载程序。 我的引导加载程序将位于地址 0x000 中、DMM 的代码应从地址 0x100 开始。 为此、我将 FLASH_BASE 更改为 0x00000100、但我有重叠错误、如您在随附的屏幕截图中所示。

如果你能给我任何线索. 我正在使用 CCS 12.5.0 和 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_10_00_98。 我一直在检查在哪里更改其他内容、但我找不到要更改的其他内容。

谢谢、

 

Sandra

 

imagen.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、

    在测试中、我使用了一个示例工程、但将 flash_base 更改为 0x00000100、以便进行编译。查看错误日志、它们似乎与自定义引导加载程序设置的某些闪存基础定义有关。  

    对于自定义引导加载程序、您将遵循与 MCUboot 类似的过程、其中您将使用闪存器(如 UniFlash)加载两个或更多文件、引导加载程序加载在地址 0x0 处、然后由引导加载程序加载到 0x100(或您设置的任何地址)。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我使用的引导加载程序就像您介绍的那样。

    我采用示例代码“dmm_154sensor_remote_display_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang",“,只、只需更改 flash_base、我有您可以在屏幕截图中看到的错误

    如果您可以使用此代码进行检查。  

    谢谢您、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、

    BLE 栈有点复杂、具有挑战性、首先我通常检查预定义符号(在 ARM 编译器部分的属性中)中是否有任何内容、然后我们需要像您在上面发布的一样查看.cmd 文件。

    关于.cmd 文件主题(至少对于 BLE)、我建议查看 mcuboot blinky .cmd 文件、因为它具有闪存库的变化、以此类推引导加载程序。  

    我有最近使用 CC23xx 执行与.cmd 文件类似的操作的经验、我可以根据需要回复这个修改后的命令文件。  

    观察这个误差、似乎与存储器区域的变化  之间如何重叠有关、这可能是因为并非每个区域都以正确的方式移动。  

    谢谢、
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是工程中的预定义符号。 我可以看到他们使用的是 FLASH_ROM_BUILD=2、我不知道这是否会有任何区别。

    在代码 og mcuboot blinky 中、它们只是更改了 flash_base。

    可以向我发送 CC23xx 中的更改、这可能对我有帮助。

    谢谢您、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、

    以下是一个与 MCUboot 兼容的自定义 proprf 工程示例:

    e2e.ti.com/.../lpf3_5F00_freertos.cmd

    接下来、我们来看一个 BLE 工程(CC2340 器件)及其属性:

    e2e.ti.com/.../lpf3_5F00_app_5F00_freertos.cmd

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您发送给我的.cmd 文件中、所有存储器大小都与另一个文件相关。 我看不到这些价值观、但我认为这对我没有帮助。

    最后、我的问题是我只想更改基地址、我无法在 BLE 项目中执行此操作、而这应该是易于更改的...

    谢谢、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、

    我查看了我们的 SDK、有一个小部分介绍了如何修改 cmd 文件中的 flash_base、 链接在此处。该指南本身关于“安全环境“、但我们可以从指南中执行有关如何修改.cmd 文件的步骤(TI CLANG 下拉菜单)。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    这对我没有帮助。  

    但我解决了从简单外设示例的.cmd 文件中删除这 2 行的问题、  

    很重要

      .resetVecs:加载>0
      .vecs:load > 0x20000000、type = noLoad
    }

    感谢你的帮助。

    Sandra