This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于在 1030–1090MHz 内运行 CC1312R、带 OOK 调制和放大器;100kbps

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1606801/cc1312r-about-cc1312r-operation-in-1030-1090-mhz-with-ook-modulation-100-kbps

器件型号: CC1312R

您好、Texas Instruments 团队、

我希望您做得好。

我目前正在 IC 为一个工程评估射频 MCU/MCU。 我遇到了 CC1312R 器件、我有一个具体用例想确认。

我正在寻找一款芯片、该芯片可以支持 OOK 调制、在 1030–1090MHz 频率范围内运行 Tx–Rx、近似数据速率 最低为 100kbps。 根据我得到的信息、CC1312R 似乎不支持此频带和/或这些特定要求、但我不确定。

请说明以下几点:

1-CC1312R 是否能够 Rx 在 1030–1090MHz 频率范围内运行 Tx/CC1312R?

在该频率范围内、它是否支持~100kbps 下的 OOK 调制?

3-如果不是、您能否推荐在 1030–1090MHz 频段支持 OOK 调制且数据速率~100kbps 且具有 Rx 和 Tx 功能的 TI 器件(或 TI 产品系列的替代产品)?

4-如果当前 TI 产品系列中没有合适的器件、您会建议采用什么作为最佳方法?

例如替代架构、外部射频解决方案或设计建议。

任何有关合适器件的指导、文档参考或建议都会非常感谢。

非常感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1312R 可以以 1030 –1090MHz * 1 的频率运行并采用 OOK 调制。 这不在我们通常支持的 PHY 标准范围内。

    *1: CC1312R 可以支持 861 –1054MHz 和 1076 - 1315MHz 的一个分频器设置。 因此、1030 - 1054MHz 和 1076 - 1090MHz 可以正常工作、但我们尚未作为正式版本对此进行测试。 需要对 1054 - 1076MHz 系列进行测试、以确保正常运行。

    另请参阅关于 CC1312R 和   OOK:CC1312R:CC13x2/CC26x2 是否支持像 CC1310 这样的 OOK? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您对 CC1312R 上的频率范围支持的详细说明。  

    我想具体跟进 OOK 数据速率功能 因为这是我们应用的关键要求。

    请您澄清一下:

    • 事件 最大和典型数据速率 可通过实现 OOK 调制 在 CC1312R 上?

    • 数据速率约为 100kbps 使用 OOK 架构时、尤其是在中 1030–1090MHz 频率范围(即使没有正式表征)?

    • 是否已知 限制、配置限制或权衡 (例如灵敏度,输出功率,RX 性能)、OOK 如何以更高的数据速率运行?

    如果可用、请参考 SmartRF Studio 设置、现有 PHY 或 E2E 讨论 架构和逻辑控制。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否联系当地的 TI 销售团队、因为您有一种可能更有用的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否告诉我土耳其当地的 Texas Instruments 销售团队或联系人是谁?
    由于我不熟悉此处当地的 TI 销售组织、因此您的指导会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会尽快给您发送一封电子邮件。