This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:通过修改.fractfreq 对频率偏移进行微调

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1608794/cc1311r3-fine-tuning-frequency-offset-by-modifying-fractfreq

部件号: CC1311R3
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我的客户正在寻找一种在不更改 CCFG 的情况下调整频率偏移的方法。 它发现 sysconfig/ti_pradio_config.c 中 RFC_CMD_FS_t 结构的.fractfreq 与频率相关。 问题是:

  1. 该参数是如何计算的?
  2. 可以通过修改此参数来调整频率吗? 是否存在其他风险?

此致、

Shuyang Zhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 中的 25.3.3.1.5 CMD_FS:频率合成器控制命令

    您基本上必须调整它来获得所需的频率