This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何在 TI 15.4 Stack 中自定义 PHY(自定义 2.4GHz 频率)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1607407/cc1352p7-how-to-customize-phy-custom-2-4ghz-frequency-in-ti-15-4-stack

器件型号: CC1352P7

您好、
我目前正在处理该 collector_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang工程、该工程基于 CC1352 器件的 TI 15.4 Stack。 使用的 SDK 版本是simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11
 
我知道 CC1352 支持双频带运行 (2.4GHz 和 Sub-1GHz)。 但是、在提供的示例项目中、2.4GHz 和低于 1GHz 的实现分为两个不同的项目。
 
默认情况下、当前项目配置为在低于 1GHz 频段运行。 我想在此工程中自定义 PHY 设置、以支持在 2.4GHz 频段运行。 这种配置是否可行? 如果是、需要采取哪些步骤才能实现这一目标?
 
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1352P7 支持双频带。 我们展示这方面情况的示例是 DMM(动态多模式管理器)示例、该示例展示了 TI 15.4-Stack 运行 (Sub-1GHz 或 2.4GHz)+低功耗蓝牙 (2.4GHz)。

    您能详细说明一下具体用例吗? 您希望在 Sub-1 上执行什么操作、以及在 2.4GHz 上执行什么操作?

    TI 15.4-Stack 示例仅支持一个开箱即用的 PHY。 例如、一个收集器只能为一个 PHY 提供服务、例如在 868MHz 频段上为 50kbps。 由于是在编译时选择的 PHY、因此无法轻松更改此值。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 2.4GHz 项目中、每个数据包的最大有效载荷长度限制为 115 字节。 我的应用需要在一个数据包中发送 120 多字节、而低于 1GHz 无线电已经支持 120 字节以上的有效载荷。


    因此、我计划在 Sub-1 GHz 工程中创建一个定制 PHY、并对其进行调优、使其在 2.4GHz 频段运行、这样我就可以满足更长的数据包传输要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来您好像只打算使用一个 PHY、因此应该不需要 DMM 或类似设备。

    TI 15.4-Stack 项目支持“自定义 PHY“选项。 您是否尝试使用此选项将频段更改为 2.4GHz?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07/docs/ti154stack/html/ti154stack/ti154stack-overview-cc13xx_cc26xx.html#custom-phy

    如果这不起作用、那么从 Studio 生成 2.4GHz PHY 可能可行。

    谢谢、

    Marie H