This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:传感器 SPI 上的高电流消耗+自动关断放大器;BLE 错误问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R53, SYSCONFIG, LP-EM-CC2340R5, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603770/cc2340r5-cc2340r5-high-current-consumption-on-sensor-spi-auto-shutdown-ble-error-issue

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他部件: sysconfig、、、

您好 Tarek、  
我尝试  按照建议使用 BLEAppUtil_invokeFunction 和 BLEAppUtil_invokeFunctionNoData 绕过 advStop、advStart 和 advSet 调用、但不幸的是、问题仍然存在。

该行为保持不变—即使应用了与正确内存分配相关的更改、也会出现同样的问题。 如果您建议执行任何额外的步骤或调试检查、以便进一步找出原因、敬请告知。

此致、
海伦·M·帕尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiren、

    我很遗憾听到这个问题仍然存在。  我已通知 Tarek 此 E2E 主题、以便从去年 10 月开始继续 BLE 对话。

    同时、我想问一些有关您的 SPI 行为和硬件可重复性的问题:  

    • 自上次提供代码以来、是否有任何更新?  您能否向 Tarek 提供对 bleappuputiltask.c 所做的更改?
    • 发生关闭问题时、 S2LPSpiInit 是否已打印“错误初始化控制器 SPI\n“
    • SysConfig 文件指示正在引用 LaunchPad 配置、您使用的是 LP-EM-CC2340R53 EVM 还是定制硬件?
    • 提供的代码或简化的此类代码功能集能否 重现 LP-EM-CC2340R53 上的问题、需要执行哪些步骤才能做到这一点?
    • 是否可以在故障点提供 SPI 通信的逻辑分析仪捕获结果?
    • SPI 的 调用频率、使用多少个连续的 SPI 命令、以及通常传输多少个字节?
    • 如果 SysConfig ->SPI ->“Min DMA Transfer Size“增加到一个较大的值(例如 0xFFFFFFFF)、有效地禁用 DMA 并强制轮询模式、该行为是否会发生变化?
       

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复

    是的、中已进行了更新bleapputiltask.c
    具体而言、广播停止、重新初始化和启动序列在BLEAPPUTIL_EVT_APPLICATION事件上下文中进行处理。

    这是否应用于 Tarek 的建议以绕回  BLEAppUtil_invokeFunction 和 BLEAppUtil_invokeFunctionNoData?

    [引述 userid=“680243" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603770/cc2340r5-cc2340r5-high-current-consumption-on-sensor-spi-auto-shutdown-ble-error-issue/6182181
    • 响应 严重 BLE 错误 (0x13) 、如果尝试进行 Sub-1(基于 SPI)传输、则主板 关断

    • IF 无 SPI 事务 在 BLE 错误后触发、器件继续运行

    [/报价]

    错误 0x13 是否在运行时期间解决过、如果是这样、之后 SPI 是否成功?

    [引述 userid=“680243" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603770/cc2340r5-cc2340r5-high-current-consumption-on-sensor-spi-auto-shutdown-ble-error-issue/6182181

    不同应用 定制硬件 、而不是 LP-EM-CC2340R53 EVM。

    SysConfig 文件最初是使用 LaunchPad 模板生成的、但所有引脚分配都已手动重新映射以匹配定制板。

    [/报价]

    尽管它与这个问题并不相关、但最佳实践是切换到具有“SysConfig 电路板“视图中的“使用定制电路板“的定制设计。

    [引述 userid=“680243" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603770/cc2340r5-cc2340r5-high-current-consumption-on-sensor-spi-auto-shutdown-ble-error-issue/6182181

    我们通过将相同的 SPI 信号从外部 Sub-1 (S2LP) 电路板连接到 LaunchPad、尝试在 LP-EM-CC2340R53 上进行 Sub-1 测试。

    不过:

    • SPI 初始化成功

    • 我们是 无法在 Sub-1 对讲机上启动 TX

    • 因此、定制电路板上出现的完整故障场景可能会发生 不可转载 LED 闪烁

    在此阶段、出现问题 特定于自定义硬件+固件交互

    [/报价]

    在 TX 无法实现 Sub-1 无线电之前、这不一定排除 LP-EM-CC2340R53 上的可重现性。  这是否使用提供的完整应用工程?

    [引述 userid=“680243" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603770/cc2340r5-cc2340r5-high-current-consumption-on-sensor-spi-auto-shutdown-ble-error-issue/6182181

    可捕获逻辑分析仪的数据;不过:

    • 一次 严重 BLE 错误 (0x13) 发生时、系统卡在 BLE 错误状态

    • 在此之后不会发生其他 SPI 事务

    • 因此、故障时刻没有可准确捕获的 SPI 活动

    我们可以捕获 SPI 活动 更正此项 (如果有用)。

    [/报价]

    这意味着、如果在错误 0x13 期间调用 SPI、则 S2LP_CORE_SPI.c 绝不会使其通过 S2LPSpiInit 到实际使用 S2LPSpiTransfer 的点 ?  使用 CCS 调试器断点来发现问题恰好在 SPI 驱动程序中的哪个位置会很有趣、请参阅 中的 SPILPF3DMA_OPEN  \source\ti\drivers\spi\SPILPF3DMA.c 以了解详细信息。  鉴于 BLE 栈已经暗示了内存分配问题、额外的初始化会导致器件故障。

    我要求执行内存评估和跟踪。  以下是 调试内存问题 的指南和涵盖 调试运行时问题的 SLA。  在查看 main_freertos.c 时、我注意到每个线程都是使用相同的优先级 (priParam.sched_priority = 1) 和栈大小 (#define THREADSTACKSIZE 3072) 创建的、这可能会进行优化以减少每个线程的内存分配(以便更多地针对 BLE 栈)并允许不同的调度优先级。  我注意到在 SysConfig 文件中、FreeRTOS 堆大小已增加到 0xA000、它远大于默认的 basic_ble_oad_dual_image 工程 0x4D50、这是什么原因?  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在 LaunchPad 上进行了简单的 SPI 控制器演示、并确认了 LP-EM-CC2340R5 上每 5 秒发送 128 个字节时的平均电流消耗为 11uA、而无需关闭 SPI 驱动器

    /*
     * Copyright (c) 2018-2024, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *     documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *     its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *     from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /*
     *  ======== spicontroller.c ========
     */
    #include <stddef.h>
    #include <stdint.h>
    #include <string.h>
    
    /* POSIX Header files */
    #include <pthread.h>
    #include <semaphore.h>
    #include <unistd.h>
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    #include <ti/drivers/SPI.h>
    #include <ti/drivers/spi/SPILPF3DMA.h>
    #include <ti/display/Display.h>
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    #define THREADSTACKSIZE (1024)
    
    #define SPI_MSG_LENGTH (128)
    #define CONTROLLER_MSG ("Hello from controller, msg#: ")
    
    #define MAX_LOOP (100)
    
    #ifdef DeviceFamily_CC35XX
        #define CONFIG_GPIO_LED_0 GPIO_INVALID_INDEX
        #define CONFIG_GPIO_LED_1 GPIO_INVALID_INDEX
    #endif
    
    unsigned char controllerRxBuffer[SPI_MSG_LENGTH];
    unsigned char controllerTxBuffer[SPI_MSG_LENGTH];
    
    /* Semaphore to block controller until peripheral is ready for transfer */
    sem_t controllerSem;
    
    /*
     *  ======== controllerThread ========
     *  Controller SPI sends a message to peripheral while simultaneously receiving a
     *  message from the peripheral.
     */
    void *controllerThread(void *arg0)
    {
        SPI_Handle controllerSpi;
        SPI_Params spiParams;
        SPI_Transaction transaction;
        uint32_t i;
        bool transferOK;
        int32_t status;
            
        /* Open SPI as controller (default) */
        SPI_Params_init(&spiParams);
        spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        /* See device-specific technical reference manual for supported speeds */
        spiParams.bitRate     = 1000000;
        controllerSpi         = SPI_open(CONFIG_SPI_CONTROLLER, &spiParams);
    
        /* Copy message to transmit buffer */
        strncpy((char *)controllerTxBuffer, CONTROLLER_MSG, SPI_MSG_LENGTH);
    
        for (i = 0; i < MAX_LOOP; i++)
        {
            /* Initialize controller SPI transaction structure */
            controllerTxBuffer[sizeof(CONTROLLER_MSG) - 1] = (i % 10) + '0';
            memset((void *)controllerRxBuffer, 0, SPI_MSG_LENGTH);
            transaction.count = SPI_MSG_LENGTH;
            transaction.txBuf = (void *)controllerTxBuffer;
            transaction.rxBuf = (void *)controllerRxBuffer;
    
            /* Toggle user LED, indicating a SPI transfer is in progress */
            //GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_1);
    
            /* Perform SPI transfer */
            transferOK = SPI_transfer(controllerSpi, &transaction);
    
            /* Sleep for a bit before starting the next SPI transfer  */
            sleep(5);
        }
    
        SPI_close(controllerSpi);
    
        return (NULL);
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        pthread_t thread0;
        pthread_attr_t attrs;
        struct sched_param priParam;
        int retc;
        int detachState;
    
        /* Call driver init functions. */
        GPIO_init();
        SPI_init();
    
        /* Configure the LED pins */
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LED_0, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LED_1, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    
        /* Turn on user LED */
        //GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED_0, CONFIG_GPIO_LED_ON);
    
        /* Create application threads */
        pthread_attr_init(&attrs);
    
        detachState = PTHREAD_CREATE_DETACHED;
        /* Set priority and stack size attributes */
        retc        = pthread_attr_setdetachstate(&attrs, detachState);
        if (retc != 0)
        {
            /* pthread_attr_setdetachstate() failed */
            while (1) {}
        }
    
        retc |= pthread_attr_setstacksize(&attrs, THREADSTACKSIZE);
        if (retc != 0)
        {
            /* pthread_attr_setstacksize() failed */
            while (1) {}
        }
    
        /* Create controller thread */
        priParam.sched_priority = 1;
        pthread_attr_setschedparam(&attrs, &priParam);
    
        retc = pthread_create(&thread0, &attrs, controllerThread, NULL);
        if (retc != 0)
        {
            /* pthread_create() failed */
            while (1) {}
        }
    
        return (NULL);
    }
    

    我注意到、您的 SysConfig 文件配置为“四引脚 CS 低电平有效“、但在您的应用中是手动控制 CS 引脚  

    void SPI_CSN_LOW()  {
      GPIO_write(S2LP_SPI_CS_PIN, 0);
    } 
    
    void SPI_CSN_HIGH() {
      GPIO_write(S2LP_SPI_CS_PIN, 1);
    }     

    如果要通过软件控制此 IO、则需要将 SysConfig 设置为“三引脚“模式、因为这可能会导致 GPIO 冲突、从而增加电流消耗。  您还应该确认您的 SPI 引脚在定制硬件上没有冲突或泄漏、因为预计 SPI 控制器初始化且开路时会产生高电流消耗。  您可以将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GH-DESIGN-REPONS 以供进一步审查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供详细的跟进和指导。 请在下面找到我们的答复和最新观察结果。


    1. BLEAppUtil 调用包装(Tarek 的建议)

    是的、我们现在应用了 Tarek 的建议并验证了这两种包装机制。

    我们重构了要通过执行的广播停止/初始化/启动序列
    BLEAppUtil_invokeFunctionNoData()使用所需的回调签名:

    static void BLE_UpdateAdvertising(char *data)
    {
        (void)data;
    
        bStatus_t status;
    
        status = BLEAppUtil_advStop(peripheralAdvHandle_1);
        printf("BLEAppUtil_advStop Error Code: %d\n", status);
    
        advSetInitParamsSet_1.advData = advData2;
        advSetInitParamsSet_1.advDataLen = sizeof(advData2);
    
        advSetInitParamsSet_1.scanRespData = scanData2;
        advSetInitParamsSet_1.scanRespDataLen = sizeof(scanData2);
    
        status = BLEAppUtil_initAdvSet(&peripheralAdvHandle_1,
                                       &advSetInitParamsSet_1);
        printf("BLEAppUtil_initAdvSet Error Code: %d\n", status);
    
        status = BLEAppUtil_advStart(peripheralAdvHandle_1,
                                     &advSetStartParamsSet_1);
        printf("BLEAppUtil_advStart Error Code: %d\n", status);
    }
    

    并从 BLEAppUtil 任务上下文调用:
    case BLEAPPUTIL_EVT_APPLICATION:
    {
        BLEAppUtil_invokeFunctionNoData(BLE_UpdateAdvertising);
        break;
    }
    


    尽管发生了这种变化、但行为保持不变:

    BLEAppUtil_advStop Error Code: 0
    BLEAppUtil_initAdvSet Error Code: 19
    BLEAppUtil_advStart Error Code: 0
    


    2.运行时 BLE 错误 0x13 的行为

    一旦BLEAppUtil_initAdvSet()返回错误 0x13 (bleMemAllocError)

    • 会发生错误 不会 在运行时解决

    • 任何后续重新初始化广播的尝试都会失败

    • IF 无 SPI 事务 在此错误后触发、器件继续运行

    • 如果是 Sub-1(基于 SPI)传输 尝试低功耗、因此器件会关断

      3. SPI 芯片选择处理说明

      关于 SPI 芯片选择处理:

      • SysConfig 当前已配置用于 “四引脚 CS 低电平有效“

      • 应用的工作方式 不会 在运行时手动切换 SPI CS 线路

      尽管代码库中存在辅助函数:

      void SPI_CSN_LOW(void)
      {
          GPIO_write(S2LP_SPI_CS_PIN, 0);
      }
      
      void SPI_CSN_HIGH(void)
      {
          GPIO_write(S2LP_SPI_CS_PIN, 1);
      }
      

      这些功能是什么 不能在应用程序中的任何位置调用 和表示 仅无效代码 。 所有活动的 SPI 事务都依赖于 SPI 驱动器的 CS 处理、而不是软件控制的 CS 切换。

      此时、我们看到 两个明显分开的问题

      1. 主要问题:
        BLE 内存分配失败bleMemAllocError / 0x13 ()、由广播集的重复运行时重新初始化引起。

      2. 次要问题:
        在 BLE 进入错误状态后、任何后续 SPI 活动都可能触发器件关断和高电流、这可能是由于系统不稳定和/或 SPI CS 配置冲突。

        首先、我们需要解决 BLE 内存分配错误 (bleMemAllocError / 0x13)
        此问题解决后、我们将重新测试并确认是否存在 与 SPI 事务相关的关断和电流消耗问题 仍然存在。

        要对此提供帮助、请告知我们 您希望我们分享或查看哪些具体项目 义务。 我们可以根据需要提供以下任何一项:

        • 相关 之前执行的 ROM 与 BLE 广播生命周期(初始化和运行时更新)相关

        • BLEAppUtil 和 FreeRTOS 任务配置 、包括任务优先级和栈大小

        • SysConfig 设置 (BLE、FreeRTOS、SPI,电源)

        • 存储器使用情况详细信息 、如堆/栈分配和运行时统计信息

        • 减少测试应用 如果需要、仅关注 BLE(无 SPI)

        根据您的指导、我们将分享所请求的详细信息、并继续分步操作、在解决 SPI 和电流消耗问题之前首先稳定 BLE 堆栈。

        此致、
        海伦·M·帕尔马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hiren、

    我对延迟的答复表示歉意。 我对这个问题有很好的理解。 请允许我在几天内复制我的问题

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terek:

    感谢您的答复。 如果您需要我们这边的任何额外代码或需要我们随时分享的任何 SysConfig 设置、

    作为更新、我们已经返工了 BLE 广播生命周期以解决该bleMemAllocError (0x13)问题。

    广播集现在在 BLE 栈初始化后立即创建:

    void *BLEAppUtil_Task(void *arg)
    {
        BLEAppUtil_stackRegister();
        BLEAppUtil_stackInit();
    
        bStatus_t status = SUCCESS;
    
        status = BLEAppUtil_initAdvSet(&peripheralAdvHandle_1,
                                       &advSetInitParamsSet_1);
        printf("BLEAppUtil_initAdvSet Error Code: %d\n", status);
    
        for (;;)
        {
            BLEAppUtil_appEvt_t pAppEvt;
    
            if (mq_receive(BLEAppUtil_theardEntity.queueHandle,
                           (char *)&pAppEvt,
                           sizeof(pAppEvt), NULL) > 0)
            {
                switch (pAppEvt.event)
                {
                    case BLEAPPUTIL_EVT_APPLICATION:
                    {
                        bStatus_t status = SUCCESS;
    
                        status = BLEAppUtil_advStop(peripheralAdvHandle_1);
                        printf("BLEAppUtil_advStop Error Code: %d\n", status);
    
                        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
    
                        /* Update advertising data */
                        status = GapAdv_loadByHandle(peripheralAdvHandle_1,
                                                     GAP_ADV_DATA_TYPE_ADV,
                                                     sizeof(advData2),
                                                     advData2);
                        printf("GapAdv_load ADV = %d\n", status);
    
                        /* Update scan response data */
                        status = GapAdv_loadByHandle(peripheralAdvHandle_1,
                                                     GAP_ADV_DATA_TYPE_SCAN_RSP,
                                                     sizeof(scanData2),
                                                     scanData2);
                        printf("GapAdv_load SCAN_RSP = %d\n", status);
    
                        status = BLEAppUtil_advStart(peripheralAdvHandle_1,
                                                     &advSetStartParamsSet_1);
                        printf("BLEAppUtil_advStart Error Code: %d\n", status);
    
                        break;
                    }
                }
            }
        }
    }
    

    采用这种方法:

    • bleMemAllocError (0x13)不再观察到

    • 广播数据更新GapAdv_loadByHandle()仅使用执行

    • 已完全删除运行时的广播集重新初始化

     

    MCUBoot +应用程序映像出现新问题

    解决 BLE 内存分配问题后、我们现在可以观察到 A 另一个问题 与 MCUBoot 和 GATT 服务相关:

    • 何时 MCUBoot 和应用程序映像一起刷写

    • 设备从移动应用程序广播并成功连接

    • 不过、 看不到 GATT 服务 固件更新 (OAD/DFU) 选项不可用 移动应用程序

      此致、
      海伦·M·帕尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiren、

    这是非常奇怪的。 您是否能够连接到设备? 您正在使用哪些 GATT 服务并希望看到这些服务?

    固件更新服务仅在设备具有具有相同服务 UUID 的 GATT 服务时在移动应用中可用、因此似乎没有该服务。  如果您能分享一些代码片段、 我可以看一下。

    另外、如果有一个小提示、我建议查看 basic_ble 示例中找到的 simple_GATT 配置文件 (common -> profiles -> simple_GATT)。 这是关于如何设置 GATT 服务的一个很好的示例。 我还建议查看 basic_ble SimpleLink Academy 以获得 GATT 协助、以及 如何将 BLE OAD 添加到基本示例  SimpleLink Academy 中、以帮助实现 OAD。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    感谢您的澄清和建议。

    若要更新您的信息、请参阅 GATT/固件更新服务可见性问题已解决 我们这边。 我们现在可以连接到器件、并在移动应用中看到预期的 GATT 服务、包括固件更新服务。

    在这一点上、我们要重新将讨论的重点放在这一问题上 原始问题 在该主题中、即:

    • 提供的 BLE 内存分配错误 (bleMemAllocError / 0x13) ,我们通过修改广告生命周期来解决(一次初始化广告集并在运行时更新广告数据而不重新初始化)。

    • 后续的 与 SPI 相关的关断和高电流消耗行为 在 BLE 错误后观察到的、仍在调查中。

    GATT/OAD 问题现已解决、因此我们将继续调试其余的 SPI 和电流消耗问题、并在进度中分享更新或特定问题。

    再次感谢您的支持和指导。

    此致、
    海伦·M·帕尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiren、

    很抱歉、您给我们带来了延迟的响应。  

    我很高兴听到您的大多数问题都已得到解决。 现在、关于与 SPI 相关的关断、我很惊讶地看到这个问题仍然存在、因为您提到这个问题只是在发生 bleMemAllocError 问题(已解决)时才会发生。

    您能否详细说明如何使用 SPI、以及在什么条件下发生(如果不是在 bleMemAllocError 之后)? 我再次查看了上一个线程中 Sulay 提供的代码、似乎 SPI API 被正确调用、因此我认为调用它们的环境就是问题所在。

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    感谢您的澄清和再次查看。

    正确 — 解决 BLE 存储器分配问题后、与 SPI 相关的关断为 不再连接到 bleMemAllocError (0x13)。 下面详细介绍了发生了哪些变化以及我们目前正在观察的情况。

    更新了 BLE 处理:

    case BLEAPPUTIL_EVT_APPLICATION:
    {
        bStatus_t status = SUCCESS;
    
        status = BLEAppUtil_advStop(peripheralAdvHandle_1);
        printf("BLEAppUtil_advStop Error Code: %d\n", status);
    
        /* Update advertising data */
        status = GapAdv_loadByHandle(peripheralAdvHandle_1,
                                     GAP_ADV_DATA_TYPE_ADV,
                                     sizeof(advData2),
                                     advData2);
        printf("GapAdv_load ADV = %d\n", status);
    
        /* Update scan response data */
        status = GapAdv_loadByHandle(peripheralAdvHandle_1,
                                     GAP_ADV_DATA_TYPE_SCAN_RSP,
                                     sizeof(scanData2),
                                     scanData2);
        printf("GapAdv_load SCAN_RSP = %d\n", status);
    
        status = BLEAppUtil_advStart(peripheralAdvHandle_1,
                                     &advSetStartParamsSet_1);
        printf("BLEAppUtil_advStart Error Code: %d\n", status);
    
        break;
    }
    

    通过此更改:

    • bleMemAllocError (0x13)不再观察到

    • BLE 运行在较长运行时间内保持稳定

    SUB-1/SPI 更改(当前问题正在调查中)

    我们还更新了 Sub-1 流程以明确管理 唤醒和睡眠时序控制 、包括 SPI GPIO 方向控制。

    子 1 工作线程

    void* Sub1GWorkerThread(void* arg)
    {
        SPI_init();
        S2LPSpiInit();
        Sub1G_NW_Init();
    
        while (1)
        {
            sem_wait(&sem_sub1gTrigger);   // Event-driven
    
            if (S2LP_Radio_Ok && Radio_state)
            {
                Sub1G_Wakeup();
                S1_Radio_Activity();
                Sub1G_NW_Process();
            }
        }
        return NULL;
    }
    
    

    Sub-1 唤醒处理

    void Sub1G_Wakeup(void)
    {
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_PICO, GPIO_CFG_OUT_STD);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_SCLK, GPIO_CFG_OUT_STD);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_CSN,  GPIO_CFG_OUT_STD);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_POCI, GPIO_CFG_IN_PD);
    }
    


    Sub-1 睡眠处理

    void Sub1G_Sleep(void)
    {
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_PICO, GPIO_CFG_INPUT);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_POCI, GPIO_CFG_INPUT);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_SCLK, GPIO_CFG_INPUT);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_SPI_0_CSN,  GPIO_CFG_INPUT);
    }


    Sub-1 状态机(睡眠/唤醒集成)

    case SM_STATE_SLEEP_IN:
    {
        S2LPGpioIrqDeInit(NULL);
        S2LPTimerSleepB(S_ENABLE);
        S2LPCmdStrobeSleep();
        GPIO_write(S2LP_SHDN, 0);
        Sub1G_Sleep();
    
        printf("SLEEP IN.......................\n");
        S2LP_Update_state(DEFAULT);
    }
    break;
    
    case SM_STATE_SLEEP_OUT:
    {
        S2LP_h_Reset_Cycle();
        printf("SLEEP OUT.......................\n");
    
        S2LP_Normal_mode_init();
        S2LP_Update_state(SM_STATE_SEND_DATA);
    }
    break;
    


    此时、 没有关断、没有 BLE 错误

    但是、我们看到了 显著的电流差

    • 未启用 Sub-1 线程时: ~16–17µA 平均电流

    • 启用 Sub-1 线程时(即使在空闲时): ~μ A 150µA 平均电流

    为帮助进行分析、我附上了我们的S2LP_CORE_SPI.c文件及以上相关 operations.e2e.ti.com/.../S2LP_5F00_CORE_5F00_SPI.c

    我们现在的目标是 将 Sub-1 的空闲电流减小回仅 BLE 基线 同时保持正确的 Sub-1 操作。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    海伦·M·帕尔马



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiren、

    上一个主题中提到、当 SPI 事务绕回重新打开和关闭 SPI 外设时、功耗降至 35uA。  这是否仍然正确? 我认为剩余电流可以通过 GPIO 引脚的漏电流来解释。  首先、调用 Sub1G_sleep 不会删除到 SPI 外设的 GPIO 多路复用。  考虑中的最终 IO /source/ti/drivers/spi/SPILPF3DMA.c、每个 spi_Close 都调用该函数。  您将看到 每个 SPI GPIO 上都使用了 GPIO_resetconfig、以将其复位为 ti_drivers_config.c 的 gpioPinConfigs 中确定的 SysConfig 设置    、其中 SCLK 和 PICO 为“GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL    | GPIO_CFG_OUT_STR_MED | GPIO_CFG_OUT_OUT_LOW“、而 POCI 为“GPIO_CFG_INPUT_INTERNE_| GPIO_PULL_CFG_NONE_“。   我不会考虑将通常预期的输出引脚设置为 Sub1G_SLEEP 内部的输入、并建议在待机状态期间为 SPI 引脚使用相同的 ti_drivers_config.c 设置。  对于 SPILPF3DMA.c 中的 SPI_open 调用初始化也是如此、请注意  GPIO_setConfigAndMux 如何为每个 SPI 引脚设置 IO 配置和外设多路复用。  如果您选择不重复打开/关闭 SPI、则需要复制类似的模式。

    这会忽略这样一个事实、即我已经确认 CC2340R5 SPI 控制器模式不会消耗额外的基线电流、否则使用外部闪存器件的片外 OTA 示例在休眠节点中会表现不佳。  在“待机“状态下、SPI 引脚的一个电平 (SCLK、PICO、POCI、CSn) 可能不正确、这可能会导致 CC2340R5 和 Sub1G 器件之间出现额外的泄漏。  仔细查看 Sub1G 数据表、并筛选 SPI 引脚以确定最佳引脚电平、从而优化功耗。

    此致、
    Ryan