This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK:带内部上拉电阻设置 UART-RX-Pin 的选项

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1612243/simplelink-lowpower-f2-sdk-option-to-setup-uart-rx-pin-with-internal-pullup

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

是否有扩展 UART 配置选项的计划、以便在 SysConfig 中为 RX 引脚选择上拉或下拉电阻器?
这是指 UART 开路时的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:

    SysConfig 或 UART2 TI 驱动程序不太可能会 修改以适应此申请。  您可以通过 将 hwAttrs->rxPin 从 GPIO_CFG_INPUT 更改为  中的 GPIO_CFG_IN_PU 来手动应用所需的引脚更改  UART2CC26X2_initio 函数内部的/source/ti/drivers/uart2/UART2CC26X2.c。  您可以在本地将 UART2CC26X2.c 的一个版本复制到工程工作区中、并在工作区中应用更改、以确保原始版本不会被修改、以免无意中影响引用该文件的其他工程。

    此致、
    Ryan