部件号: CC1354P10
尊敬的 TI 朋友和家人:
我们的客户想知道如何更改 scifStartRtcTicksNow () RTC 滴答率 但不具有 TI Sensor Code Studio GUI。 我想知道这是否可行。
首先、要进行电平设置、用户通常可以在中将采样间隔设置为 10ms 主应用程序 :
//设置传感器控制器采样间隔
scifStartRtcTicksNow (0x00010000 / 100);//传感器控制器每 10ms 运行一次
在 SCS 代码中、设置 (1):
fwScheduleTask (1);将使传感器控制器每个采样间隔唤醒一次 (1 x 10ms = 10ms)
设置 (10)
fwScheduleTask (10);将使传感器控制器每第 10 个采样间隔唤醒一次 (10 * 10ms = 100)
客户今天就这样做了; 但想知道是否有方法也可以在 Sensor Control Studio 中执行该操作。
欢迎任何输入。
CY、
CY