This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1613587/cc1352p-cc1352p

器件型号: CC1352P

尊敬的 Sirs:

我需要使用 CC1352P 以 2MB/秒的速率传输数据

代码结构如下:

Rx:RF→RF FIFO→DMA→SRAM BUFFER→App  

 TX:App→SRAM buffer→DMA→RF FIFO→RF


您可以 在 SDK 工具上给出示例吗?

 

谢谢

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    您能提供更多详细信息吗? CC1352P 是一款双频带器件、这意味着它可以在低于 1GHz 和 2.4GHz 下运行、您的预期频带是什么? 您是否考虑了任何特定的栈或协议? 根据您之前的问题、我相信您使用的是 BLE 栈。

    我建议您浏览 SimpleLink Academy 实验以了解栈。

    面向 CC13xx/CC26xx 的 SimpleLink Academy

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我使用 “Launchxl-CC1352P-4"来“来使用 BLE Sub-1GHz 测试我的项目。

    我使用 BT 工具测试 “Launchxl-CC1352P-4"来“来立即传输数据。

    我的项目需要使用 “Launchxl-CC1352P-4"来“来传输数据。

    您能推荐一下 SDK 上的任何示例代码吗?

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    BLE 处于 2.4GHz、如果您想使用 BLE、我建议您从 simple_central simple_peripheral 或 project_zero 开始 

    在 Sub-1GHz 上、我们提供了 TI15.4-Stack 和 PROTOCODER_RF 示例。

    您可以在上找到这些示例中的任何一个 /examples/rtos/CC1352P_4_LAUNCHXL

    但是、您的描述太笼统了、我无法向您推荐任何内容、如果您给我一些您想要实现的更多详细信息、我们可以为您指明正确的方向。

    此致、

    Daniel