This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:[TI15.4]为 ApiMac_mcpsDataReq 指定通道

Guru**** 2925330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1613273/cc1311r3-ti15-4-specify-the-channel-for-apimac_mcpsdatareq

部件号: CC1311R3

我的客户希望在使用 ApiMac_mcpsDataReq 发送数据包之前指定数据通道。 这些示例使用 TI15.4 堆栈非信标模式、发现修改后的通道参数无效。

我发现 SDK 示例实际上在调用 ApiMac_mcpsDataReq 之前未指定通道参数、这是否意味着非信标模式不支持通道参数? 是否有办法为每个数据包指定通道?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    您的意思是 ApiMac_mcpsDataReq_t.channel 不会生效吗? 您是否在监听器上检查了特定数据包是否在新信道上发送?

    您能分享一下 SDK 版本吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    问题已解决。 客户发现、需要设置 ApiMac_txOptions_t 中的 usePowerAndChannel 位才能使通道生效。

    此致、

    Shuyang