This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R/I/Q 数据

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1609404/cc1312r7-cc1312r-i-q-data

器件型号: CC1312R7

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在评估您的支持 FSK 的收发器、例如 CC1312R7 和类似器件。

我们想问一下、是否可以在这些收发器上以原始 I/Q 样本的形式访问 ADC 采样数据。 我们的目标是实现自己的自定义调制和解调算法、而不是依赖内置调制解调器。

具体来说:

  • 基带 I/Q 数据是否可以直接从收发器读取?

  • 是否有一种模式允许绕过内部调制解调器模块、以便可以在外部执行自定义波形处理?

感谢您的时间和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozkul:

    我们确实有这样的模式、并文档相关内容: CC13xx IQ 示例(修订版 B)

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    感谢您的再次光临。  

    可实现的最大数据速率是多少?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozkul:

    中导出  第 2.1 节  

    在 RX 中使用 IQ 转储补丁时、CC13x0 的数据速率限制为 12.5kbps、CC13x2 的数据速率限制为 25kbps。 在 TX 中、补丁可以在与 genfsk/prop PHY 相同的运行限制内使用。

    此致、

    Zack