This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:支持并发多节点传输和单主接收的射频 IC

Guru**** 2768415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1615685/cc1354p10-rf-ic-supporting-concurrent-multi-node-transmission-and-single-master-reception

部件号: CC1354P10

您好、

我的要求是支持与的通信 三个或更多射频节点同时传输 、而 单个主器件射频 IC 同时接收所有传输、而不会丢失数据包

系统应该运行 连续(无时分间隔或切换间隙) 、而主设备应该能够处理 可靠的同步多节点接收

有任何问题 射频收发器或射频芯片组 双电源多路复用器 同步多节点发送和单主器件接收操作 (例如全双工,多通道或高级 PHY/MAC 支持)?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    如果要同时接收三个数据包、则需要三个对讲机。

    我们的产品系列中只有单个无线电器件。

    因此您需要三个收发器或微控制器。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    感谢您的答复。

    是否有任何其他支持与多个节点器件通信的收发器(其中主器件可以从大约三个或四个节点接收消息,一次一个节点)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    更常见的是有某种机制可以避免节点同时发送。  

    -与每个节点指定的时隙(例如 BLE)进行时间同步

    -避免碰撞,以便一次只发送一个节点(例如 TI 15.4-Stack 非信标模式)

    当您考虑我们通常使用的数据速率(例如 50kbps)时、发送数据包需要很短的时间。 因此不需要多个节点一次发送数据包、在大多数情况下、下一个节点可以等待。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的解释。
    我知道、协议级防撞通常就足够了。

    我最初提出的问题更加面向硬件:
    是否有特定的射频收发器原生支持多节点管理(例如 TDMA 或 CSMA 等内置 MAC 功能)、或者这通常完全通过固件/软件来处理?

    此致、
    ANBU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    是的、我们的所有器件都支持这些 MAC 特性。 例如、CSMA 只是发送前的接收。

    如果您查看 rfListenBeforeTalk 示例、您可以看到如何使用载波侦听和传输命令的组合来配置它。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AE3LXzRzzUlWIV8U1vZ38A__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H