This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNNXL-CC1310 开发套件板拒绝解锁

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1616894/launchxl-cc1310-launnxl-cc1310-dev-kit-board-refusing-to-unlock

器件型号: LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCC1310

我购买了最近的 LAUNCHXL-CC1310 开发板、我没有成功尝试强制批量擦除芯片、因此我们可以在硬件上闪存我们自己的代码。

我使用 Uniflash 应用、器件连接后、对应的对话框提到、由于调试端口锁定、需要强制批量擦除。 该应用程序提到、可以成功地完全擦除芯片。 重置电路板以再次连接后、就会出现相同的对话框。

我已经尝试了几个 IDE 来刷写电路板、由此产生了一个错误、提到存在一个安全层、导致我们无法访问电路板。

我不知道有没有办法解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    由于这是 CC1310、您可以尝试使用旧的 Flash Programmer 2 工具: https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR 。 它还具有“批量擦除“操作。

    如果您收到调试接口已锁定的消息、则会参考 CCFG 中的调试接口位。 您可以在技术参考手册的“器件配置“一章中阅读更多信息:

    https://www.ti.com/lit/swcu117

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我已经尝试过这通过闪存编程器 2 无数次,仍然相同的结果。

    我看到了 要更改这些位的参考指南。 考虑到必须刷写电路板才能清除这些信息、我没有看到任何相关信息、甚至无法建立联系。

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您从闪存编程器 2 收到相同的错误、那么听起来调试接口已被锁定、您无法擦除 CCFG。

    解锁它的唯一方法是使用引导加载程序后门启用 ROM 引导加载程序。

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    不幸的是,当我们订购时,这是从包装盒中出来的。  

    我想,因为它是在状态,没有办法后门它? 如果您知道某种方式、您会善意地分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很奇怪,它应该被锁定“开箱“。 您是否实际将其取出、连接了 XDS 并尝试刷写、而根本没有其他操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我尝试过并可以执行的所有操作、但每次执行强制批量擦除时都会重新锁定。 它处于非常奇怪的状态。 我认为、如果文档声称如果执行了上述任务、它将擦除这些位、那么工具确实不会进行批量擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了另一个 LaunchPad。 在插入并刷写之前、我没有触摸过所有内容、此电路板工作正常。 我想象这个板可能已经被运送到我完全 bricked。