This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:车库门开启器遥控器:OOK 还是 GFSK?

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617332/cc1101-garage-door-opener-remote-ook-or-gfsk

部件号: CC1101

在车库门开启器远程项目中、由于其他限制、我已经选择了以下对讲机:

CC1101 — 远端
CC1312 — 基站侧

链路将是双向的、因此我们可以确认命令。

现在我必须选择 OOK 或 GFSK。  

假设我有一个 20 字节的数据包。

在相同的错误率下、我是否可以得出 OOK 让每个数据包所需的能量更少?

什么原因会让我选择 GFSK 来满足小数据包和速率要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - FSK 提供了更可靠的链路。 由于与 OOK 相比、输出功耗更低、而且链路优于 OOK、因此可以使用 FSK 来降低功耗。  

    -对于遥控器,使用 OOK 或 FSK 不会那么重要。 正常使用为每天 1-2 次按压。