This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:C 模式问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1618111/cc1310-issues-with-c-mode

器件型号: CC1310
主题: WMBUS 中讨论的其他器件

此问题与您论坛中的此旧磁盘有关:
CC1310:数据速率偏移容差 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛 

现在是否有可用的修补程序?

根据我们汇编的这份报告、我们存在这一容忍问题:
CC1310_kiona_findings.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要在内部检查什么是 WMBUS C 模式选项、然后返回给您。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    任何问题都只需返回给我们、因为这是我们找到解决方案的最高优先级。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请接受我朋友的请求 — 我会将此主题标记为已解决(因为讨论将离开公共论坛)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点,因为我不知道相关背景 — 如果您还没有了解,建议您参考本应用手册,  

    SWRA522  (CC13xx 组合 wM-Bus C 模式和 T 模式) https://www.ti.com/lit/swra522