This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:作为我将 DMA 用于 UART、I2C 和 SPI。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1618881/cc1310-as-i-use-dma-for-uart-i2c-and-spi

器件型号: CC1310

我在申请和实施时遇到了一个重大问题 DMA 因为我找不到任何示例或信息来指导我完成整个实施。

 

有人能帮助我并说明这件事吗?

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEngineer:

    您可以使用 SPICC26X2.c 驱动器源作为参考。 但是、请注意、并非所有外设都连接到 DMA、例如 I2C。

    此致、

    Arthur