This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:由 4MHz 与载波频率相差的杂散

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617657/cc1312r-spurious-apart-by-4mhz-from-carrier-frequency

器件型号: CC1312R

实施 CC1312R 的原型设备存在 虚假问题。 你会建议如何改进它?

 条例:ARIB STD-T-108。  

 频率:920 –928MHz

 48MHz Osccilaor:XTAL 和电容器符合 CC1312。  

 cap-array:CCFG.xoscCapArrayDelta = 0x80

大多数电路板都很好(–60dBm)、但其中一些电路板(–54dBm 或通常 IT) 不符合 ARIB STD-T-108。

 

希望得到您的建议。

 

 

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要更多信息、例如 PHY 设置(您是否使用未调制的 Tx 载波进行测试?)、测量结果以及如何测试(例如,使用 SmartRF Studio 7 配置您的硬件)。

    我不知道您使用的 PHY 设置、但您可以尝试修改中讨论的设置  第 13.3 款  一半  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682

    对于大多数用例、推荐使用 SAW 滤光片。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们基于 simplelink 开发软件。 但我找不到 HW_REG_OVERRIDE。

    如何更改该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议使用 SmartRF Studio 7 开发 PHY 设置、并将这些 PHY 设置导出以在 CCS 中使用。 这样可以隔离射频设置(如果性能不符合预期,则减少所需的调试量)。

    在 SmartRF Studio 7 中、有一个“Override Editor“按钮 — 您可以修改其中的覆盖项。 请注意、Tx 和 Rx 设置之间的切换可能会重置这些设置、因此在测试之前应仔细检查它们。

    另一种方法是手动修改 Studio 目录中的.xml 文件。 该过程与本主题中所述的过程基本相同、但对于您的特定器件和 PHY 设置: CC1314R10:1Mbps GFSK 配置 

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何计算出未通过 T-108? 您是否查看过此处所述的 Close 的测量方法: https://www.ti.com/lit/an/swra457/swra457.pdf (如果标准自编写本应用手册以来没有改变)