Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10, LP-XDS110ET, LP-XDS110
器件型号: CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ET、 LP-XDS110
我正在与一位客户合作、该客户的 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC1314R10 板存在奇怪的问题。 当它们插入 LP-XDS110ET 并运行 xdsdfu 实用程序时、它会报告序列号:
C:\ti\ccs2011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -eUSB 设备固件升级实用程序
版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。正在扫描支持的 XDS110 器件的 USB 总线...<<<器件 0 >>> VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称: 采用 CMSIS-DAP 进行 XDS110 嵌入
版本: 3.0.0.41
制造商:Texas Instruments
序列号: L11008R8
模式: 运行时
配置:StandardFound 1 设备。
但是、如果他们插入 LP-EM-CC1314R10、在完全下电上电(拔下,重新插入 USB)后、xdsdfu 实用程序将报告“NOSerial"</s>“
PS C:\ti\ccs2011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -eUSB 设备固件升级实用程序
版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。正在扫描支持的 XDS110 器件的 USB 总线...<<<器件 0 >>> VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称: 采用 CMSIS-DAP 进行 XDS110 嵌入
版本: 3.0.0.41
制造商:Texas Instruments
序列号:Noserial
模式: 运行时
配置:StandardFound 1 设备。
对于一些故障排除步骤、以下是已尝试的操作和一些结果:
- 将 LP-EM-CC1314R10 “热插拔“到已通过 USB 插入的 LP-XDS110ET 中。
- 在这种情况下、将报告有效的序列号。
- 使用标准 10 引脚 ARM JTAG 连接器和键控带状电缆将 LP-XDS110ET 连接到 LP-EM-CC1314R10、而不是使用 20 引脚键控连接器。
- 在这种情况下、报告有效的序列号。
- 我们还尝试单独连接 20 引脚连接器(除了 10 引脚 ARM JTAG 外)的 UART RXD/TXD 线路、但仍然报告有效序列号。
- 客户向我发送了他的一个 LP-EM-CC1314R10、其中出现了该问题。 我自己的 LP-XDS110ET 无法重现问题。
- 在这种情况下、将报告有效的序列号。
- 在这种情况下、将报告有效的序列号。
我们对这里可能发生的事情感到非常震惊。 对于客户来说、这实际上是一个相当严重的问题、因为他们尝试设置一个由许多开发板组成的测试机架、所有开发板都连接回同一台 PC。 他们需要能够按序列号识别每个开发板。
谢谢、
Stuart