This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2744R7-Q1:未来的 SimpleLink 路线图:结合 CC13xx Sub-1 GHz 和 CC27xx BLE 信道探测

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1623548/cc2744r7-q1-future-simplelink-roadmap-combining-cc13xx-sub-1-ghz-and-cc27xx-ble-channel-sounding

器件型号: CC2744R7-Q1

TI 团队大家好、

我目前正在针对未来的设计和评估不同的 SimpleLink 无线 MCU
请注意、我们需要的功能目前拆分为两个器件系列。

CC13xx:
-低于 1GHz 无线电
-远距离/专有射频功能

CC27xx:
- BLE 支持蓝牙 6 功能,如信道探测

对于我们的系统架构、如果这两种功能都可以、那会非常有趣
存在于单个器件上。

因此、我的问题是:

SimpleLink 路线图中是否有关于组合 Sub-1GHz 功能的任何计划
(类似于 CC13xx 系列)、并具有更新的 CC27xx BLE 功能、例如
信道探测?

如对适用于此类系统的优选 TI 平台有任何指导、我们将不胜感激。

此致、
PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PIM、  

    我不能自由讨论公共线程的路线图计划。 我将把该线程重新分配给团队的另一位成员、他们应该能够向您提供一些信息。  

    谢谢、  
    Isaac