This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:锁定 cc1311p3 时出现强制闪存擦除问题

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1623576/cc1311p3-forced-flash-erase-problem-when-cc1311p3-is-locked

器件型号: CC1311P3
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

 

您好、

出于安全原因、我撤销 CPU DAP 和 PWRPROF TAP。 刷写 cc1311p3 后可按预期工作。

我尝试从闪存编程器 2 强制执行闪存擦除、但得到了

枚举失败

它是使用评估板 XDS110 进行刷写的定制板。

如何擦除闪存? 我看着她的眼睛,和她交流着。

此致

Marek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    如果 JTAG 接口被锁定、则无法使用 uniFlash 对其进行批量擦除、但您可能能够使用 dslite 对其进行批量擦除(参考:e2e.ti.com/.../4096496  

    .\dslite.bat --mode cc13xx-cc26xx-mass-erase --debugProbe XDS110

    第二种选项是使用串行引导加载程序使用正确的 CCFG 刷写新映像、但这要求您在锁定 JTAG 接口之前已在 CCFG 中启用串行引导加载程序。

    此致、

    Daniel