This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:针对 145MHz 进行调优

Guru**** 2811955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1622619/cc1312r-tuning-for-145mhz

器件型号: CC1312R

我想知道是否有人对在 145MHz 处使用 CC1312R 进行了调优。  有可用的 169MHz One、可以进行调整、但如果有人已经完成了这项工作、将会有所帮助。

谢谢、

-科瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    169MHz 处的 BOM 在 145MHz 适用。